This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:Zephyr(在 A53 核心上)的 SMC 调用会导致系统停止

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545533/am623-smc-calls-from-zephyr-on-a53-cores-cause-system-halt

器件型号:AM623


工具/软件:

我一直在尝试通过 ZephyrRTOS 中的 PocketBeagle 2 rev A0(处理器 AM6232)上启用两个内核来启用 SMP。 我能明白 PSCI 似乎是用于它,但尝试这似乎导致冻结。

经过进一步的检查,我能够跟踪问题的 ARM SMC 调用. 简而言之、目前任何 SMC 调用似乎都会导致系统冻结。 对于测试、我使用以下 Zephyr 应用程序: test/arch/arm64/arm64_sc_call

我也用 debug=1 和 log_level=50 构建了 TFA、但似乎 SMC 调用从未到达 TFA。 所以不确定会发生什么。

我使用 U-Boot 启动 Zephyr.bin、这与 Linux 内核 (Image.gz) 的启动方式完全相同。

在尝试进行 SMC 调用之前、是否需要执行任何指令? 在`SMC`之前、我确实检查了`CurrentEL`寄存器、并将其设置为 0b100 μ s。

PocketBeagle 2 Zephyr 页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ayush、

    我正在查看您的查询,你可能会期待在一两天内回复.

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Anil、我正在研究类似问题。 PSCI 是否正常工作。 我谨关注这一讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并提供了一些更新。

    我能够使 SMC_Calls 示例正常工作。 不过、这需要将 ddr0 地址从 0x80000000 更改为 0x80100000 、并从 u-boot 手动加载二进制文件(因为默认情况下它会尝试在 0x80000000 加载映像)。

    不知道为什么会出现这种情况、因为在 Linux 上、存储器地址配置为 0x80000000。