This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:功耗估算电子表格不响应用户输入

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548572/am2732-q1-power-estimation-spreadsheet-does-not-respond-to-user-input

器件型号:AM2732-Q1
主题:AM2732 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

无论用户输入如何、AM2732 功耗估算电子表格 SPRM803 估算的总功耗似乎都保持为#N/A(不适用)。

此致、

D.T  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D.T、

    我刚刚下载了 AM273 PET zip 文件 (SPRM803)、并能够验证该工具是否按预期工作、其中功率值根据用户输入动态变化。

    您是在打开.xlsx 文件之前解压缩 zip 文件吗?  如果您尝试从 zip 文件夹中打开并使用.xlsx 文件而不先解压缩、我会遇到问题。

    如果这没有任何帮助、您能否发布您在 Excel 中看到的内容的屏幕截图?

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的反馈。 我在打开文件前已尝试使用 zip 文件、但问题仍然存在。 无论是否更改黄色用户单元、所有功耗单元都始终报告#N/A、如附图所示。   

    我正在使用 Excel for Microsoft 365 MSO。

    谢谢您、

    Dimitris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitris:

    只是为了确保没有任何旧版本的工件或东西,你能下载一个新版本的 zip 文件,保存在不同的位置,解压缩 Excel 文档,然后打开它再试吗?

    如果上述问题仍然存在、您能否发送完整的 Excel 窗口屏幕截图、其中显示工具栏和顶部的所有内容以及底部的状态栏/等?

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我下载了一个新版本并将.zip 文件保存在其他位置、并且.xlsx 文件在打开之前已解压缩、但相同的#N/A 问题似乎仍然存在。

    我还在右键单击.xlsx 文件->属性后启用了宏内容、据我所知、相应的宏启用选项在选项树的相应信任中心形式中都是绿色的。

    附加 PET .xlsx 的完整图片以及为检查其功能而修改的一些黄色字段。

    此致、

    Dimitris   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitris,

    您是否可以尝试修改如下所示的系统分隔符 (File -> Options -> Advanced)、看看这是否有帮助?

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是这样!  

    取消选中“使用系统分隔符“选项后、电子表格将完全正常工作。

    感谢你的评分

    Dimitris