This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:继续:仅 M4 MCU 深度睡眠模式

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553634/am625-continuation-m4-mcu-only-deep-sleep-mode

器件型号:AM625


工具/软件:

您好、  

我目前面临的问题与 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1370768/am625-m4-mcu-only-deep-sleep-mode 中提到的相同 ,特别是:  

  • SoC 能够进入仅 MCU 模式。  
  • SoC 能够使用基于 MCU 的 IPC 中断或 RTC 从仅 MCU 模式唤醒。
  • MCU 无法切换外设(测试条件:切换 MCU 域 GPIO 引脚、运行 MCU 域 I2C 读取、在暂停阶段打印到 MCU 域 UART)...
  • ...但 M4F 内核本身继续运行(通过在暂停阶段递增计数器并打印输出来确认这一点;从暂停状态恢复时,可以观察到计数器值跳转,该跳转与暂停时间一致) 。  

由于此主题是在没有问题解决方案的情况下关闭的、并且 Vaibhav Kumar 的最后一条消息确认问题可以重现、因此我打开此主题询问此问题的当前状态。  

  • 您能否确认这仍然相关/尚未解决?
  • 您能告诉我、仅 MCU LPM 中外设的非功能是否是当前 SDK 的已知限制?  
  • 是否会对此进行进一步调查?  

详细的版本信息:  

  • 硬件:TI AM625-SK EVM
  • Processor Linux SDK 版本:11.00.09.04、Linux 映像:tisdk-default-image-am62xx-EVM-11.00.09.04
  • uname:linux am62xx-EVM 6.12.17-ti-00771-gc85877d40f8e
  • 器件树:未修改。  
  • MCU+ SDK 版本: 11.01.05.03
  • CCS:v.20.1.1.8__1.7.1
  • M4F 固件:SDK 的修改版本示例:“ipc_rpmsg_echo_linux_am62x-sk_m4fss0" (“(根据(根据上一个线程)。  


注意:由于外部限制、我们的应用会涉及 SDK 版本 09.02.01.10、但是、由于此问题也会影响较新的 SDKv11、因此我正在为较新的 SDK 版本打开此主题。 针对两个 SDK 版本观察到了相同的行为。  


我们当前的应用在很大程度上依赖于仅 MCU 模式下的外部外设控制、因此有关此模式的任何输入都将非常有用。  

此致、感谢您的帮助、  
Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Johannes、

    对延迟深表歉意。

    这些外设在进入仅 MCU 模式之前是否正常工作?

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:  

    感谢您回复我。 是的、所有外设在暂停之前都工作、并且在系统退出仅 MCU 模式时立即恢复工作。  

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Johannes、

    让我与开发团队核实外设是否经过测试。 我将由星期一回复您、因为本周大部分团队都已离开。

    谢谢、

    Anshu