This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AWB 不起作用

Guru**** 2557800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557316/am62a7-awb-not-work

器件型号:AM62A7


工具/软件:

尊敬的 TI 专家

我尝试根据 AWB 文档并使用 DCC 工具、调优 OX03c10 摄像头的 AWB。

但是、当我将其应用到开发板时、AWB 不起作用。

当我使红纸占据了屏幕的一半,原来的白色部分的屏幕有很多的蓝色色调。

这是我的图片和 DCC 工具的 屏幕截图

请告诉我出了什么问题以及如何解决

e2e.ti.com/.../3463.awb_5F00_problem.rar

最好的应届毕业生

Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我在保存图像时固定了 ae 和 AWB、没问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的孟先生:

    您应该不需要轻触调优工具 GUI 中的 AE 和 AWB 设置。  

    1.你应该让 2A 算法正确调整曝光。

    2.更改 AWB 参数没有效果,因为您正在捕获原始图像。  

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、建中

    现在、我尚未更改 调优工具 GUI 中的 AE 和 AWB 设置。

    您意味着我需要对 YUV 图像进行字幕调整、以便调整 AWB?

    但形成 AWB 手动文档,它告诉我需要原始图像。

    最好的应届毕业生

    Meng