This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:AM62p

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557672/am62p-am62p

部件号:AM62P


工具/软件:

生成 SDK 时的脚本和脚本操作。 GPU 函数不起作用(当我使用命令“insmod pvrsrvkm.ko“时,没有显示信息)

配置步骤如下:

/***** 配置**** /

Git 克隆git.ti.com/.../oe-layersetup.git tisdk
 cd tisdk
./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/ 
cd build
.conf / setenv
 machine= bitbake -k tisdk-default-image 

注意:“oeconfig-file"为“为“processor-sdk-scarthgap-chromium-11.01.05.03-config.txt",“,"machine"、"machine"为“为"am62xx-evm"“"am62xx-evm"。“。</s>“
/***** 配置**** /


错误信息如下所示:
/***** 错误信息***** /
root@am62xx-evm:insmod pvrsrvkm.ko
Root@am62xx-EVM:/usr/lib/modules/6.12.35-ti-00915-ge3e551586dfa/updates rgx_triangle_test
连接到第一个 (0) 默认 PVR 器件失败 — PVRSRV_ERROR_INIT_FAILURE (4)
[ 2011.375299] kauditd_printk_skb:5 个回调被抑制 Sutu_fail_if_error_quieti:unitests/services/common/libsrvut/sr
[201.375314] audit: type=1701 audit(17485448832.520:20):auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=kernel pid=738 comm=“rgx_triangle_te" exe"“ exe" exe"“ exe"/usr/bin/rgx_triangle_test“/usr/bin/rgx_triangle_test sig =6 res=1 v_unittest_exit utils.c:271 错误
[201435322] audit: type=1334 audit(17485448832.580:21):prog-id=20 op=load
[201.442237]审计:type=1334 审计 (1748544832.588:22):prog-id=21 op=load
[201.449098]审计:type=1334 审计 (1748544832.600:23):prog-id=22 op=load Aborted(核心转储)
/***** 错误信息***** / 

期待您的答复!