This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68:AM68 上电序列

Guru**** 2588705 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68, SK-AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547594/am68-am68-power-up-sequence

器件型号:AM68


工具/软件:

我对 AM68 的上电序列有一个疑问。

我想设计一个与 SK-AM68 相似的电源域配置。

根据 SK-AM68 原理图、 VDD_MCU 共享同一个电源域 一方 VDDAR_MCU、VDDAR_CORE 和 VDDAR_CPU

但是、第 129 页的 AM68x 数据表(SPRSP91B–2023 年 2 月、2024 年 12 月修订)指出:

VDD_MCU 是一个具有宽工作电压范围的数字电压域、因此可将其与 VDDAR_MCU 域或 VDD_CORE 组合在一起。 对于“隔离式 MCU 域和 Main 域上电时序“、VDD_MCU 可与 VDDAR_MCU 组合在一起。 VDD_MCU 必须在 T2 之前斜升。 如果 VDDAR_MCU 未与 VDD_MCU 组合在一起、则 VDDAR_MCU 必须在 T3 处斜升。

这似乎与 SK-AM68 原理图相矛盾。 原理图表明、VDD_MCU 按多个域分组、而数据表意味着更具体的分组要求。

您能澄清一下这一差异吗?