This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:缩进快捷键行

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558736/ccstudio-shortcut-indent-line

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

在 CCS 12.8 上、用户可以使用快捷方式 Indent Line - Ctrl + I 对齐所有行。

但在 CCS 20.2 上、用户发现快捷方式“缩进行“不同。

问题:

CCS Theia 上是否有任何相同的功能、例如 CCS 12.8 Eclipse 上的 Indent Line 快捷方式?

如果没有、我们能否在将来的版本中补充这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试:

    按 Ctrl+K、然后按 Ctrl+F

    谢谢

    Ki