This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:EMIF 工具

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558672/am4378-emif-tool

器件型号:AM4378


工具/软件:

您好、
我遵循了指令并对寄存器中的阻抗进行了更改,但我有以下疑问,为什么一些值变成红色时,我改变 RAM 的密度和宽度如下所示:

所有的信息是正确的,但我需要更改的密度和宽度的 RAM ,当我改变它,我们面临这个问题。我们使用的 RAM 是 AS4C512M16D3LB-12BIN。 请允许我知道什么可能是原因,以便我们能够在我们的最后解决它

此致、
Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子表格的第 1B 节是内存规格、您将速度区间更改为 800mts、但您使用的实际速度区间是 1600MTs。  如果您改回、 并根据数据表修复了一些时序、那么它应该起作用

    此致、

    James