This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:使用 APP_SINGLE_cam 的 CSI-TX 上的绿色帧问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558150/tda4aen-q1-green-frame-issue-on-csi-tx-with-app_single_cam

器件型号:TDA4AEN-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们遇到的问题是、在运行时、在 CSI-TX 输出端偶尔会观察到绿色帧 APP_SINGLE_cam

请参阅随附的记录以供参考:

e2e.ti.com/.../csitx_5F00_output_5F00_issue.mp4

问题描述

  • 问题仅在流水线中发生:
    Capture → VISS → LDC → CSI-TX

  • 当我们将NUM_BUFS(通过和)修改obj->num_cap_buftivxSetNodeParameterNumBufByIndex为时 6. 、绿色框问题似乎已解决。

  • 然而,如果我们 旁路 LDC (pipeline:)Capture → VISS → CSI-TX并保留默认值NUM_BUFS=4、则绿色帧问题会出现 不会 错误。

  • 如果我们NUM_BUFS=6在此旁路情况下进行设置、流水线会在 CSI-TX 处停止、FPS 会降至 0。

问题

您是否对导致此行为的原因有任何见解?

谢谢、
YL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YL:

    由于地区度假、我们的印度团队目前已离职。 请预计回复将延迟 1~2 天。

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YL:

    首先、您使用的是哪个 SDK 版本? 我认为在早期版本中、PDK CSIRX 驱动程序中存在一个错误、这可能会导致此问题。 您能 在最新的 SDK 版本中查看此数据流吗?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我们的关注 J722S-v10.01.00.04 PROCESSOR-SDK-RTOS (2024 年 12 月 18 日)。

    特别是、如果我们这样做 旁路 LDC 并运行 采集→VISS→CSI-TX 绿色帧从不显示 。 这是否指向此 SDK 版本上 LDC 周围的缓冲深度/延迟交互?

    此致、
    YL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YL:

    此版本在 CSIRX 驱动程序中提供了修复。 因此、该问题可能与 CSIRX 无关。  

    您能否分享一些关于这个数据链的信息?

    -您 从 CSIRX 捕获了多少个频道?

    - VISS 和 LDC 节点是否已复制?

    -如何创建 LDC 节点的输出图像,如何将其作为对象阵列传递到 CSITX 节点?  

    此致、

    Brijesh