This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P5:验证目标硬件上的外设接口

Guru**** 2588685 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, SK-AM62P-LP, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541920/am62p5-validating-peripheral-interfaces-on-target-hardware

器件型号:AM62P5
主题中讨论的其他器件:AM62PSK-AM62P-LPSysConfig

工具/软件:

团队、

客户 已收到其中一个 AM62P5x 电路板的初始原型、并希望验证某些 AM62P5x 外设的运行、因为他们看不到器件加载/引导。  这是我们已经对 Sreenivasa 执行了完整原理图审阅的电路板、因此对设计充满信心。  请告诉我您的想法。

1. 客户 想知道是否有基本软件代码可用于验证其定制电路板上的硬件接口(例如 LPDDR4、闪存、以太网、SD 卡)、以确保为软件开发做好准备。


2.他们提到,在初始检查期间, PMIC 的电压电平正确,但 AM62P 芯片仍然“空白“。  他们要求澄清这意味着什么以及如何解决问题。  我给他们发送了电路板提出常见问题从 Sreenivasa 作为第一步。   


3.他们想知道是否有库(或代码)可用于验证其定制电路板上接口(LPDDR4、闪存、以太网、SD 卡)的工作情况、类似于我们的 SK-AM62P-LP EVM。 我们使用什么来验证 TI EVM 上的这些接口?  是否可以按原样在目标板上重复使用?

感谢您的支持。

-汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否使用 SBL 二进制文件初始化了 EVM?

    请参阅  EVM_FLASH_SOC_INIT 以了解详细信息。  

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Tushar:

    客户响应:

    我在使用在 TI EVM 上成功运行的同一映像启动定制电路板 (RDU120) 时遇到问题。

    映像在 EVM 上正常启动、但在 RDU120 上无法正常启动、并出现上述错误。

    这表明存在潜在的兼容性或特定于硬件的配置问题?

     

    我们尝试使用按钮进行重置、但会显示相同的错误消息。

     

    请帮助我们了解以下内容:

    1. SYSFW 11.0.7 版是否与 U-Boot SPL 2025.01 完全兼容?
    2. 什么可能会导致定制电路板上的频率握手超时?
    3. 我们应该捕获任何建议的调试步骤或日志?

     

    如果您需要其他日志或硬件详细信息、请告诉我。

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    这个问题被重新分配给我。 概括来说、我们不提供任何用于客户电路板启动的电路板诊断包等。  

    客户通常将利用我们的 SDK 和 EVM 作为参考软件管理其电路板端口的基准。  大家可以想象一下,每个人的 DDR ,闪存会有所不同,因此,如果元件与我们的 EVM 不同,他们一定要了解如何为自己的电路板进行调整

    第一个阶是检查闪存和 DDR 是否正常工作。  对于 DDR 客户、通常使用 Linux memtester 等  他们可能需要查看是否可以使用 UART 或任何其他模式、以首先确保 DDR 正常工作和/或确保闪存正常工作。  

    如果他们没有看到任何引导迹象、则可能是在硬件或引导模式配置中出现了问题。  

    我建议他们在这个 E2E 上发表意见。 我很高兴将其移至外部 E2E ,如果它有所帮助。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mukul。  我将向他们提供反馈。  请随时将其移至外部 E2E、尽管我首次发布该选项时选择了“AM62P5",“,但、但这是不可行的。  也许由于它没有发布到生产中,有一些东西阻止它在公共论坛上?  这种限制可能有一种权变措施。

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mukul、

    有没有运气能够把它转移到公共论坛?  同时、客户想 了解以下错误。  ‘频率握手过程中发生了什么情况?需要采取什么措施才能克服这个问题?

    U-Boot SPL 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (2024 年 11 月 29 日 — 11:41:54 +0000)
    SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
    频率握手期间超时
    ###错误###请重置主板###

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    频率握手期间超时

    错误来自 k3_lpddr4_freq_update (),它由 r5-SPL 调用,如下所示
    https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/tree/drivers/ram/k3-ddrss/k3-ddrss.c?h=11.01.06#n293
    DDR 配置是在 R5-SPL 中处理的初始硬件初始化之一。
    我们是否更新了 R5-SPL 所消耗的 DDR DT 节点中的 DDR 配置、以便与客户电路板上的 DDR 存储器相匹配?
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hong。  我已发送给客户并将提供反馈。  同时、客户刚刚提供了以下引导日志。  这是否再次确认您对 DDR 存储器的 DDR 配置的怀疑?

    U-Boot SPL 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (2024 年 11 月 29 日 — 11:41:54 +0000)
    SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
    SPL 初始栈使用量:17056 字节
    尝试从 MMC2 引导
    MMC_LOAD_IMAGE_RAW_SECTOR:MMC 块读取错误
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    在 ARM64 内核上启动 ATF……

    注意:BL31:v2.11.0(发行版):v2.11.0-906-g58b25570c9-dirty
    注意:BL31:制造时间:2024 年 11 月 1 日 04:20:32

    U-Boot SPL 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (2024 年 11 月 29 日 — 11:41:54 +0000)
    SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
    SPL 初始栈使用量:1904 字节
    尝试从 MMC2 引导
    MMC_LOAD_IMAGE_RAW_SECTOR:MMC 块读取错误
    身份验证已通过
    身份验证已通过


    U-Boot 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (2024 年 11 月 29 日 — 11:41:54 +0000)

    SOC:AM62PX SR1.0 HS-SOC FS
    型号:Texas Instruments AM62P5 SK
    DRAM:2 GiB(有效 8 GiB)
    内核:82 个器件、31 个 uclasses、器件树:单独
    MMC:MMC@fa10000:0、MMC@fa00000:1
    从无处加载环境... 好的
    IN:串行
    输出:串行
    错误:序列
    NET:无法获取 MDIO@f00 的 PHY:地址 0
    am65_cpsw_Nuss_port Ethernet@8000000port@1:phy_connect () 失败
    无法获取 MDIO@f00:地址 1 的 PHY
    am65_cpsw_Nuss_port Ethernet@8000000port@2:phy_connect () 失败
    未找到以太网。

    按任意键停止自动引导:0
    切换到分区#0、确定
    mmc1 是当前设备
    SD/MMC 位于器件 1 上
    在 9ms (61.5KiB/s) 内读取 574 个字节
    已从 uEnv.txt 加载 env
    正在从 mmc1 导入环境...
    21029376 字节在 845 ms (23.7 MiB/s) 内读取
    15ms 内读取 64758 字节 (4.1MiB/s)
    工作 FDT 设置为 88000000
    ##展开的设备树 blob 为 88000000
    使用位于 0x88000000 的 FDT blob 进行引导
    工作 FDT 设置为 88000000
    正在将设备树加载到 000000008feed000、结束 000000008fffffff ...确定
    工作 FDT 设置为 8feed000

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0000000000 [0x410fd034]
    [0.000000] Linux 版本 6.6.58-ti-01497-ga7758da17c28-dirty (oe-user@oe-host)(Aarch64-oe-linux-gcc (GCC) 13.3.0、GNU ld (GNU binutils) 2.42.0.20240723)#1 preempt Wed Nov 27 13:23:15 UTC SMP 2024
    [0.000000]由于缺少种子、KASLR 被禁用
    [ 0.000000]机器放电模型:Texas Instruments AM62P5 SK
    [ 0.000000] earlycon:ns16550a0、位于 MMIO32 0x0000000002800000 (options '')
    [ 0.000000] printk:bootconsole [ns16550a0]已启用
    [ 0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [ 0.000000]保留内存:已在 0x00000009dc000000 创建 CMA 内存池、大小为 576 MIB
    [ 0.000000] of:保留存储器:已初始化节点 linux、cma、兼容的 id 共享 dma-pool
    [ 0.000000] of:reserved mem: 0x00000009dc000000..0x00000009ffffffff (589824KiB) 映射可重复使用的 Linux、CMA
    [ 0.000000] of:reserved mem:0x000000008000000..0x000000008007ffff (512KiB) nomap 不可重用的 TFA@80000000
    [ 0.000000]保留存储器:创建了位于 0x000000009b500000、大小为 3 MIB 的 DMA 存储器池
    [ 0.000000]的:保留存储器:已初始化节点 RTOS-IPC-MEMORY@9b500000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000] of:reserved mem:0x000000009b500000..0x000000009b7fff (3072KiB) nomap 不可重用的 RTOS-IPC-MEMORY@9b500000
    [ 0.000000]保留的存储器:创建了位于 0x000000009b800000、大小为 1 MIB 的 DMA 存储器池
    [ 0.000000]:保留存储器:已初始化节点 mcu-R5fss-dma-memory-region@9b800000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000] of:reserved mem:0x000000009b800000..0x000000009b8fff (1024KiB) nomap 非可重用 mcu-R5fss-dma-memory-region@9b800000
    [ 0.000000]保留存储器:创建了位于 0x000000009b900000、大小为 15 MIB 的 DMA 存储器池
    [ 0.000000]的:保留存储器:已初始化节点 mcu-R5fss-memory-region@9b900000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000] of:reserved mem:0x000000009b900000..0x000000009c7fff (15360 KiB) nomap 非可重用 mcu-R5fss-memory-region@9b900000
    [ 0.000000]保留存储器:创建了位于 0x000000009c800000、大小为 1 MIB 的 DMA 存储器池
    [ 0.000000] of:reserved mem:initialized node r5f-dma-memory@9c800000、compatible id shared-dma-pool
    [ 0.000000] of:reserved mem:0x000000009c800000..0x000000009c8fff (1024KiB) nomap 不可重用的 r5f-dma-memory@9c800000
    [ 0.000000]保留存储器:创建了位于 0x000000009c900000、大小为 30 MIB 的 DMA 存储器池
    [ 0.000000] of:reserved mem:initialized node r5f-memory@9c900000、compatible id shared-dma-pool
    [ 0.000000] of:reserved mem: 0x000000009c900000..0x000000009e6fffff (30720 KiB) nomap non-reusable r5f-memory@9c900000
    [ 0.000000] of:reserved mem:0x000000009e800000..0x000000009fffffff (24576 KiB) nomap 不可重用的 optee@9e800000
    [ 0.000000] of:reserved mem:0x00000000ff700000..0x00000000ffffffff (9216 KiB) nomap 不可重用的帧缓冲区@ff700000
    [ 0.000000]区域范围:
    [ 0.000000] DMA [mem 0x00000000800000-0x00000000ffffffff]
    [0.000000] dma32 为空
    [ 0.000000]正常[mem 0x0000000100000-0x00000009ffffffff]
    [ 0.000000]每个节点的可移动区域开始
    [0.000000]早期存储器节点范围
    [ 0.000000]节点 0:[MEM 0x00000000800000-0x000000008007ffff]
    [ 0.000000]节点 0:[MEM 0x0000000080000-0x000000009b4fffff]
    [ 0.000000]节点 0:[MEM 0x000000009b500000-0x000000009e6fffff]
    [ 0.000000]节点 0:[MEM 0x000000009e700000-0x000000009e7fffff]
    [ 0.000000]节点 0:[MEM 0x000000009e800000-0x000000009fffffff]
    [ 0.000000]节点 0:[MEM 0x00000000a0000000-0x00000000ff6fffff]
    [ 0.000000]节点 0:[MEM 0x00000000ff700000-0x00000000ffffff]
    [ 0.000000]节点 0:[MEM 0x0000000880000000-0x00000009ffffffff]
    [ 0.000000] Initmem 设置节点 0 [mem 0x00000000800000-0x00000009ffffffff]
    [0.000000] psci:探测 DT 的导管方法。
    [0.000000] psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
    [ 0.000000] psci:使用标准 PSCI v0.2 函数 ID
    [ 0.000000] psci:不需要进行可信操作系统迁移
    [ 0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.5
    [0.000000]百分位:嵌入式 20 页/CPU s43176 r8192 d30552 u81920
    [0.000000]在 CPU0 上检测到 VIPT I-cache
    [0.000000] CPU 功能:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
    [0.000000] CPU 功能:检测到:ARM 错误 845719
    [ 0.000000]替代方案:应用引导替代方案
    [ 0.000000]内核命令行:console=ttyS2115200n8 earlycon=ns16550a、mmio32、0x02800000 root=PARTUID=076c4a2a-02 rw rootfsttype=ext4 Rootwait
    [0.000000] Dentry 缓存哈希表条目:1048576(顺序:11,8388608 字节,线性)
    [ 0.000000] inode-cache 哈希表条目:524288(顺序:10,4194304 字节,线性)
    [0.000000]构建了 1 个区域列表、移动分组在上面。 总页数:2064384
    [ 0.000000] mem auto-init:stack:all (zero)、heap alloc:off、heap free:off
    [0.000000] software io TLB:区域编号 4。
    [ 0.000000]软件 IO TLB:已映射[mem 0x00000000fb700000-0x00000000ff700000](64MB)
    [0.000000]内存:7465552K/8388608K 可用 (12480K 内核代码、1272K rwdata、4184K rodata、2496K init、528K bss、 33322K 保留、589824K CMA 保留)
    [0.000000] slub:HWALIGN=64、Order=0-3、MinObjects=0、CPU=4、Nodes=1
    [0.000000] RCU:可抢占的分层 RCU 实施。
    [0.000000] RCU:RCU 事件跟踪已启用。
    [0.000000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPU=256 限制为 nr_CPU_IDs=4。
    [ 0.000000]已启用任务 RCU 的蹦床函数变体。
    [ 0.000000]已启用任务 RCU 的跟踪变体。
    [0.000000] RCU:RCU 计算出的调度程序调用延迟值为 25 个 Jiffies。
    [0.000000] RCU:调整 RCU_SOUTAND_LEAF=16 的几何体、nr_cpu_ids=4
    [ 0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配 IRQ:0
    [0.000000] GICv3:GIC:使用拆分 EOI/停用模式
    [0.000000] GICv3:已实施 256 个 SPI
    [0.000000] GICv3:已实现 0 个扩展 SPI
    [0.000000]根 IRQ 处理程序:GIC_HANDLE_IRQ
    [0.000000] GICv3:GICv3 功能:16 PPI
    [ 0.000000] GICv3:CPU0:找到重新分配器 0 区域 0:0x0000000001880000
    [0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182ffff]
    [0.000000] GIC:为其启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
    [ 0.000000]其@0x0000000001820000:设备表太大、将 ID 减少 20->19
    [ 0.000000]其@0x0000000001820000:已分配 524288 器件@880800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
    [ 0.000000] ITS:为 cmd 队列使用高速缓存刷新
    [ 0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x0000000880040000
    [0.000000] GIC:为 LPI 属性表使用缓存刷新
    [ 0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 待定表@0x0000000880050000
    [0.000000] RCU:SRCU_init:根据争用设置 SRCU_struct 大小。
    [ 0.000000] arch_timer:在 200.00MHz (PHY) 上运行的 cp15 计时器。
    [ 0.000000] clocksource:arch_sys_counter:掩码:0x3ffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_dns:4407952210634ns
    [0.000001 ] sched_clock:200MHz 时为 58 位、分辨率 5ns、每 4398046511102ns 绕回一次

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、
    错误消息 不再出现在新的启动日志中。 从新的启动日志中、DDR 配置似乎正常。
    新的启动日志是在 TI 参考板还是客户电路板上捕获的?
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    它是在客户的电路板上捕获的。  对发生的事情还有其他想法吗?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、
    我无法发现新日志文件中的任何明显错误。 新日志是否为完整的引导日志?
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong、团队;

    他们已经通过了频率握手、但关于电路板为何仍然停止加载的问题尚未得到完全确定/解答。 如有任何帮助、我们将不胜感激。 我还随附了最新的完整日志捕获、如果您需要更多信息、请告诉我。 ?

    CY、

    Chris

    e2e.ti.com/.../mric-bsp-20250723-.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、
    它看起来像内核启动,并以某种方式锁定...
    让我让我的同事来跟进内核启动问题。
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的额外外观,洪,谢谢!

    -克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    您可以附上内核板 dts 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    完整的 ZIP 已离线提供给您(通过电子邮件)。

    CY、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您发送电子邮件。 您提供的文件与 U-Boot 中的 DDR 配置相关。 如果需要、稍后我将交给 DDR 专家进行审查。

    您能否提供内核电路板器件树文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM62P SK EVM 的相应文件为 内核源代码中的 arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62p5-sk.dts。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据客户、他们直接使用 TI SDK 10.01.10.04、仅更换了 DDR 配置。 我认为内核和 U-Boot 设备树 (DTS) 没有修改。  已连接 k3-am62p5-sk.dts e2e.ti.com/.../k3_2D00_am62p5_2D00_sk.dts

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您提供 DTS 文件。 客户已修改了 sdcard config 部分中的内核器件树、但它与当前内核启动问题无关。

    我怀疑问题出在 DDR 配置中。 我正在讨论您昨天与 DDR 专家一起发送给我的 DDR 配置数据、并将在此处进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RDU120-TI-log_5F00_7_5F00_31_5F00_2025.txt

    谢谢 Bin、根据您的总结、我可以同意这个逻辑。

    客户今天提供了其他日志文件、以供参考。

    请告诉我们您可以进一步识别哪些信息。

    CY、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的更新。

    在我们听到我们的 DDR 专家的反馈之前、您能否让客户添加“ 内存=2G '转到内核引导参数(在 U-Boot bootargs 中)、看看它是否在内核引导中产生任何区别?

    添加此内容的一种方法是将以下行添加到文件中 uEnv.txt  存储在所有 U-Boot 二进制文件所在的 sdcard 引导分区中。

    optargs=mem=2G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、THX BIN、请继续关注客户尝试此操作时的响应。

    -克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    根据我们的建议、他们修改了 mem=2G 和 mem=1G、虽然有改进、但问题消息仍然存在。

    请查看随附的文件并分享您的反馈。

    CY、

    CY

    e2e.ti.com/.../RDU120-TI-Log-MB_3D00_1G-04_5F00_08_5F00_25.txt

    e2e.ti.com/.../RDU120-TI-Log-MB_3D00_2G-04_5F00_08_5F00_25.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您运行该测试。

    由于内核暴露的内存较少 (1GB 或 2GB)、现在内核启动可以通过先前的故障点。 问题可能与 DDR 相关。 我正在将您的问题发送给我们的 DDR 专家以征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bin、同意。

    我们将持续关注更多内容。

    -克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 这与电子邮件有关吗? 还是这是其他客户问题?  我认为从他们的电路板获取 DDR 寄存器转储会很好。  他们可以按照以下说明添加补丁: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1358039/faq-board-bring-up-tips-for-sitara-devices-am64x-am243x-am62x-am62l-am62ax-am62d-q1-am62px#:~:text=Getting%20DDR%20register%20dump%20after%20initialization

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    来自客户(是的,这与电子邮件有关,与我们怀疑的客户问题相同)...我同意您的寄存器转储建议、因此...

    在我们的电路板中添加了 DDR 寄存器转储。

    请查看随附的文件并分享您的反馈。

    这里有什么特别的?

    CY、

    Chris

    e2e.ti.com/.../RDU120-TI-05_5F00_08_5F00_25.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    【已删除】
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好克里斯,两个 regdump 显示没有问题的训练.  从这两个方面来看、培训正在完成、结果价值看起来是合理的。

    他们是否甚至能够成功引导并运行 memtester?  我从电子邮件中想到他们运行 memtester、但我可能会混淆问题。   

    如果无法获得内核提示、则可以添加代码以开始从 R5 运行 memtester。  使用上面提供的链接、向下滚动一点、您将看到添加另一个补丁以执行此操作的说明。

    此外,他们可能应该研究另一个工具  ,我们提供 www.ti.com/.../DDR-MARGIN-FW 这是一个虚拟的眼睛工具,以帮助确定是否有任何边缘问题的数据总线。

    也许使用 memtester 和/或 margin 工具、我们可以帮助缩小故障的真正原因。

    因为我删除了这篇文章,但保留了其中的数据。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、James。

    来自客户:

     已附加 RDU120 DDR 存储器测试日志。  再次感谢您的帮助。

    附件是 xxxx-xx memtest 日志 also.e2e.ti.com/.../RDU120-TI-Memory-test-Log-06_5F00_08_5F00_25.txt

    e2e.ti.com/.../xxxx_2D00_xx_5F00_memtester.txt

    感谢 James 和团队的支持和指导。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、Bin & Team ---

    请我再圈回这个。

    欢迎并感谢任何额外的投入。

    谢谢您、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯,我有点困惑的日志。  

    Memtester 应该运行无限,但它似乎运行在步行零测试,然后重置,然后挂起。  发生了什么事吗?

    另外、您发布的 2 个文件之间有什么区别?  它们看起来相同。

    此致、

    James   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队、

    电子邮件交换对取得实际进展有点不方便、因此我们接下来建议 TI 与客户进行电话沟通、帮助更及时地解决此问题。

    敬请期待更多信息。  如果你能至少记住这一点作为一个潜在的日历邀请,这将是伟大的.

    CY、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    客户今天的最新产品 2018 年 8 月 8 日:

    在 memtester 问题上、【我们】发现 MCU_ERRORn(一个 1.8 伏信号被上拉至 3.3 伏并馈送到 PMIC)。 【我们】暂时切断处理器的 MCU_ERRORn 信号、这使我们能够在不挂起 memtester 的情况下运行。 【我们】现在两个都有经过修改的 MRIC-RP 板。

     我们正在变得越来越远。

     只要我们愿意并且 U-Boot 看起来稳定、我们现在就可以运行 U-Boot。 我们在尝试引导 Linux 时仍然挂起。 请参阅随附的日志。 我们在最后一行:

    Sched_clock:200MHz 为 58 位、分辨率为 5ns、每 4398046511102ns 缠绕一次

     e2e.ti.com/.../usb0_5F00_250818_5F00_14.17.16.log

    我们已经将此追溯到我们调用启用 GIC 中断的时间点。 在我们离开 U-Boot 时、GIC 中断状态看起来很好。 PMIC 上有错误、但我们认为我们应该能够继续。 我们尝试了各种方法来试图说服 Linux 内核不使用计时器中断、但没有什么帮助。 我们需要深入了解许多方面。

     星期五和今天、【我们】增加了一些时钟缺少的器件树项、但到目前为止没有任何进展。 我们发现一些 Web 指示可能是时钟域问题。 我们将继续研究 AM62P-LP 评估板和 MRIC-RP 硬件之间的设备树差异。 我们可以通过 U-Boot 转储这两者、以便我们看看 U-Boot 认为它在设备树中真正运行的是什么。

     我们当时认为应该尝试启动 Code Composer Studio 或 OpenOCD、然后进入 CPU JTAG 接口。

     我们还想获取电路板的 TI SysConfig 配置文件。 我们认为我们可以生成一个、这会很耗时。 他说着,伸手解开她短裤的扣子,从她身上脱下来。

     我们一直在运行的 AM62P-LP 评估板和 MRIC-RP 之间来回切换、并在两者之间转储设备树并添加对我们需要的支持。 我们甚至从删除大量条目开始、以简化起点。

     我们还在讨论的另一个问题是将 AM62P-LP 和 MRIC-RP 设置在同一 SDK 版本上、以便更好地比较行为。

     [向 TI ]您还想要了解哪些其他信息?  你有什么猜测我们应该看什么? 这至少是我们短期的主要关注点,所以你认为我们应该追逐的任何东西都将是伟大的。

    CY、

    Chris

     

    设置一个电话来讨论这一点会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、似乎取得了很好的进展。  我只是想确保 DDR 是稳定的、因为否则它们会追逐鬼。  他们是否已验证修补后的 memtester 是否能够成功运行?  板子之间的理想搭配?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、James。  我同意。  今晚、客户分享了“到目前为止、我知道只有一块板。 我们最初只有一个板。 我们现在有两块电路板、它们是两块不同的电路板、因此我们将在这些电路板上运行 memtest。“ 尽快。  接下来、再次感谢 Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    我们今天的理解总结:  

    • 它们可以引导至 U-boot、时钟计时器中断会在 Linux 中挂起内核(昨天)
    • 32KB 存储器定义的最新 memtester 测试正常(今日)
    • 待处理的 memtester 存储器定义更大 GB(可能稍后是今天/tmrw)
    • DDR 问题是主要原因

    THX、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、目前我认为这不是 DDR 问题、但让他们完成 memtester 测试以进行确认。  一旦确定了这一点,我们就可以讨论其他的可能性。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、这是合乎逻辑的、James。  同意。

    几分钟前交换的离线电子邮件。

    后续内容更多。  持续关注。

    CY、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    詹姆斯和团队、

    今晚从客户那里——

    我将让团队提供完整的更新、但【简要】团队发现 DDR 配置配置错误。 该团队能够获得根提示、但仍然不稳定(几分钟后崩溃)。 如果他们将内存设置为 512M、则似乎(??) 内核是稳定的(尽管不是可用的配置)。

    该团队正在对内存进行夜间测试、以查看可能(?) 和作用。

     尽管如此、似乎团队正在缩小问题范围、但我们将与该团队建立明天的同步呼叫。   

    预定上午 11 点 EDT /上午 10 点 CDT、我将移动另一个 mtg 使其工作。  詹姆斯你看起来也是免费的。

    谢谢你

    -克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正如通话中提到的

    -对 128MB 或 256MB 的缓冲区大小执行全套 memtester 测试。  在几个板子上过了一夜、很不错  在整个温度范围内执行 memtester 测试时(即冷启动和在将器件预热到其他极端温度时运行 memtester,反之亦然)、可以测试进一步的稳健性

    使用 margin 工具,如调用上提到: https://www.ti.com/tool/download/DDR-MARGIN-FW

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    [0.000001  ] sched_clock:200MHz 时为 58 位、分辨率 5ns、每 4398046511102ns 绕回一次

    最初、自定义电路板引导卡在上面的行、这处于内核启动过程的早期阶段。 您能否询问客户为在引导中通过此点所做的确切更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    我们巧合地在今天与工程师面对面交流、实际进展几乎每天都在进行。  这些引导程序已经过导致无法获得 Linux 引导提示符的主要启动问题。  它们现在主要关注 Linux 器件树、并继续进行引导后的应用程序开发。  如果我有机会,我会尝试问你的问题。  我想从 TI 的角度来看、您会很好奇、因为从他们的客户的角度来看、他们现在已经走过了这一步。

    谢谢您、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    如果我有机会、我会试着问你的问题。  我想从 TI 的角度来看、您会很好奇、因为从他们的客户的角度来看、他们现在已经过时了。

    谢谢 Chris。

    是的、我想知道问题的根本原因。 我已经支持 Linux 基本端口多年了、但这是我第二次看到此问题报告、但不知道根本原因。 (在第一份报告中,客户在几天内解决了问题,但不知道具体的更改解决了问题...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    我懂了。

    这里的答案是:

    他们的主要问题是、他们无意中将内核配置为使用比实际板载内存更多的内存。 这是 8GB 与 8Gb 的问题 Slight smile --一旦解决问题、引导板就按预期启动。

    不确定您的其他(第一个实例)客户是否存在类似问题、但这是上述引导问题的主要原因。

    CY、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 谢谢 Chris。