This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:如何通过 SBL 引导 MCU2_0

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558630/j721exsomxevm-how-to-boot-mcu2_0-through-sbl

器件型号:J721EXSOMXEVM


工具/软件:

大家好。

我之前已经构建和处理 MCU 域中的 R5F 内核、即 mcu1_0。

我想在主域(即 MCU2_0、MCU2_1、mcu3_0、mcu3_1)的 R5F 上引导并运行裸机应用程序。

如何为 MCU2_0 创建 SBL? 我试过  使 BOARD=j721e_evm CORE=MCU2_0  in / 但仅限于/packages/ti/boot/sbl/build  sbl_uart_img_mcu1_0_release.tiimage  但未创建 MCU2_0 映像。

请提供指南。

谢谢!

BR

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。
    我能够在 MCU2_0 上运行我的应用。
    启动 MCU2_0 或任何其他内核不需要单独的 SBL、SBL 在 MCU R5F 内核 0 上运行、并引导所有其他内核。
    对于主域内核的 UART 打印、请使用主 UART 的端口 0。  

    很抱歉给您带来不便!!!

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    启动 MCU2_0 或任何其他内核不需要单独的 SBL、SBL 在 MCU R5F 内核 0 上运行、并启动所有其他内核。

    是的、您回答正确。

    我认为您的问题已经解决、我可以关闭此主题吗?

    此致、
    Gokul