This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:在 CCS Theia 上使用工作区

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558742/ccstudio-workspace-usage-on-ccs-theia

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

用户正在将代码从 CCS Eclipse 12.8.1 迁移到 CCS Theia 20.2。

用户对 CCS Theia 上的“工作区“用法非常困惑。

在 CCS Eclipse 中、用户可以使用不同的工作区来维护工作、每个工作区有不同的工程。

但在 CCS Theia 中、工作区似乎始终存储最后一个视图。

例如、在 CCS Eclipse 上、用户可以使用

Workspace1 — 项目 A、B、C

Workspace2 — 项目 C、D、E

工作空间 3 - F 项目

用户可以切换工作区、在短时间内处理不同的工程。

1.

用户如何在 CCS Theia 上执行这些操作?

2.

在 CCS Theia 上使用什么工作区? 用户如何在 CCS Theia 上轻松切换一组项目?