This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:与 DaVinci 匹配的 MCUSW 和 PSDK 驱动程序

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558508/j721excpxevm-mcusw-and-psdk-drivers-to-match-davinci

器件型号:J721EXCPXEVM


工具/软件:

您好:

我目前在下载下列其中一项时遇到问题:

此处 Vector 说明其 DaVinci Configurator 工具仅支持这些 MCUSW 版本。 您能帮我找到适用于 J721E Jacinto 处理器的 MCUSW(尤其是最新版本)和 PSDK RTOS 版本的匹配安装程序吗?

谢谢您、

此致、

Tomislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这里提到的软件包非常旧、从 2023 年起几乎是 7.0 SDK

    TI 的最新版本为  

    dr-download.ti.com/.../MCUSW_11_00_00_05_CONFIG-windows-installer.exe

    如果您可以打开此 OPN、您可以看到 SDK 版本及其相关的配置包 https://www.ti.com/secureresources/PSDK-RTOS-AUTO 吗?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tarun Mukesh、

    我无法打开 PSDK-RTOS 链接、因为访问仍未获批准、我在一个月前提出了申请。

    我在使用比第三方支持产品列表中规定的更新版本时遇到问题。 我无法将这些模块正确集成到 DaVinci 中。 有没有任何可能得到一个链接到其中一个,其对应的 PSDK 不是最新的?

    目前有相当高的压力,因为这是一个阻止项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我遇到的修订版本比第三方支持产品列表中规定的版本更新的问题。 我无法将这些模块正确集成到 DaVinci 中。 有没有任何可能得到一个链接到其中一个,其对应的 PSDK 不是最新的?

    编号  

    我无法打开 PSDK-RTOS 链接、因为访问仍未经批准、我在一个月前提出了申请。

    您能否分享您的请求电子邮件 ID? 我可以转发给关心的人。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过电子邮件或 DM 与您分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处提及请求的电子邮件 ID 详细信息、或者您可以向我发送电子邮件。

    此致

    Tarun