This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:将评估板移植到 AM64x 评估板的 AM243x 代码

Guru**** 2589255 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558345/tmds64evm-portate-am243x-code-for-evalboard-to-am64x-evalboard

器件型号:TMDS64EVM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我尝试将一个简单的 AM243x 项目用于评估板、通过 ICSSG 进行以太网通信、移植到 AM64x 评估板。

我希望这两款芯片的电路板都相似、但似乎不是这样。

在将 R0 核心工程从 AM243x 移动到评估板上的 AM64x 时、我是否缺少任何常规调整?

BR

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    对于从 AM243X-EVM 移植到 AM64x 的工程、应用程序源代码和器件驱动程序支持很容易转移。 但是、在为 AM64x 创建相应的 SysConfig 配置文件 (example.syscfg) 时必须小心。

    由于文件中嵌入的元数据对于这些板会有所不同、因此文件不可直接传输。 请对 AM64x 使用通用的基准 example.syscfg 文件、并根据要求向示例中添加/删除组件、使其代表与 AM243x 工程等效的内容。  

    如果您遇到更多问题、请分享您在哪里以及如何看到构建错误以及相应的错误输出的详细信息、以便我们了解具体问题并进一步帮助您。

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    感谢您的回答。

    我们已经有一个 am243x 评估板项目、我们在没有 SysConfig 的情况下为一个内核构建代码。 工作正常。

    我们希望在 am64x 评估板的一个内核上刷写代码。 显示器和多个 LED 工作正常。

    但遗憾的是、相同的代码无法用于以太网驱动程序。

    我们必须在这里调整一些东西吗?

    BR

    Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    您能发布看到的错误吗? 某些原因可能是由于引脚多路复用问题而导致 PHY 未正确配置。 我建议检查 pinmux 配置。  

    请发布以太网应用的症状和确切的故障日志、以便 了解问题。

    此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当我们使用完全相同的程序时、为什么 pinmux 会成为问题? Pinmux 未更改、它是相同的生产映像。

    我们在初始化程序时不会收到任何错误。

    我们甚至会接收链接回调、但没有收到消息回调。 所以一切似乎都有效,但没有。

    BR

    Dominik