This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:将原始 Bayer 馈送到多标量

Guru**** 2587725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554871/tda4al-q1-feeding-raw-bayer-to-multiscalar

器件型号:TDA4AL-Q1


工具/软件:

您好、

我们需要调整原始 Bayer 图像 (RCCG) 的大小来缩小分辨率,并从中提取红色通道。 是否可以使用 MSC 实现相同操作。 我们从技术参考手册中获得了以下文档、其中 TI 在主要和次要子通道中提到了 R 和 GB。 但是、我们对信息不清楚。您能否帮助您满足此要求?

此致

Sriharsha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sriharsha、

    没有 MSC 标量不支持原始 Bayer 格式的缩放。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    仅缩放原始 Bayer 格式的 R 通道会怎么样?

    缩放原始 Bayer 在乍一看可能毫无意义、但如果 原始图像和第一个金字塔水平之间的系数为 1/2、那么将原始图像传递给缩放器会产生一些有意义的结果、每个 2x2 Bayer 部分都有一定的亮度。 您能想到一种在硬件中实现这一点的方法吗?

    硬件中是否有可能被滥用于提取 R 通道的操作? 例如、一些过滤操作、 我们设置了权重、如 1、0、0、0?

    或者、我们能否

    1. 使用 ARM 或 DSP 提取 R 通道、将结果写入 DRAM
    2. 使用 MSC 计算金字塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    是的、如果您可以从 Bayer 数据中提取 R channel、那么它可能会用于 MSC、尽管我们尚未尝试。 但请注意、在 2x2 格式中、只有单个 R 像素。

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISP 执行各种操作、包括 Debayering。 如果以某种奇怪的方式进行配置、可能会有一个 ISP 块进行红色通道提取?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brijesh Jadav ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Markus、

    也许、如果将去抖系数设置为单位、然后 更新 VISS 以获得颜色输出、这是可能的、但我们并没有真正尝试、因此无法确认。  

    为什么要 提取拜耳 颜色通道之一? 您能帮助我理解这一点吗?  

    此致、

    Brijesh