This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:WDR:曝光时间和模拟增益始终为最小值

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557882/am62a7-wdr-exposure-time-and-analog-gain-always-min-value

器件型号:AM62A7


工具/软件:

尊敬的 TI 专家

我尝试更改属性文件(我的传感器是 ox03c10)

我将 gamma_pre 从 50 调整为 90、图像亮度显著提高、使我能够看到物体。

但是、颜色非常绿色、日志显示曝光时间和模拟增益始终处于其最小值。

我的设置是否有问题?

SENSOR_ID 219
PRJ_DIR ../imx219_output
SENSOR_NAME imx219
SENSOR_DCC_NAME IMX219

SENSOR_WIDTH 1920
SENSOR_HEIGHT 1280

# 0=RGGB; 1=GRBG; 2=GBRG; 3=BGGR, 4=MONO
COLOR_PATTERN 3

# sensor mode: 0 for linear (no decompanding), 1 for WDR (decompanding)
WDR_MODE 1

# raw sensor image BIT_DEPTH: it may be 8, 10, or 12 for linear sensors; typically 12 for WDR mode because of companding
BIT_DEPTH 12

# WDR BIT_DEPTH: WDR raw sensor image bitdepth after decompanding, typically 20 or 24
WDR_BIT_DEPTH 20

# WDR decompanding knee points (comma separated without spaces in between)
WDR_KNEE_X 0,273,546,819,1092,1365,1638,1911,2184,2457,2730,3003,3276,3549,3822,4095,65535
WDR_KNEE_Y 0,69905,139810,209715,279620,320000,340000,350000,360000,370000,380000,390000,400000,409240,559241,1048575,1048575

#WDR_KNEE_X 0,512,1408,2176,4095,65535
#WDR_KNEE_Y 0,2048,16384,65536,1048063,1048063

# Sensor black level to subtract before decompanding (for linear sensors only and some Sony WDR sensors)
BLACK_PRE  64

# Sensor black level to subtract after decompanding (for most WDR sensors and all linear sensors)
BLACK_POST  0

# GAMMA value for compressing 20/24-bit WDR raw to 16-bit ISP internal
# typically around 50 (0.5) for 24-bit WDR sensors and 70 (0.7) for 20-bit sensors
GAMMA_PRE 90

# LSB location for H3A input bit range (from bit-H3A_INPUT_LSB to bit-H3A_INPUT_LSB+9) 
H3A_INPUT_LSB 0

# Choose the default gamma curve used for YUV output: 0 for BT709, 1 for a high contrast gamma curve
YUV_GAMMA 1

此致

Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题已经解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng、

    此问题已解决

    感谢您的更新!

    这是否是传感器驱动程序中的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang

    我设置了 WDR_MODE 0

    然后修改生成的文件并将其转换为 WDR 以解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“643802" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557882/am62a7-wdr-exposure-time-and-analogue-gain-always-min-value/5998835

    我设置了 WDR_MODE 0

    然后修改生成的文件并将其转换为 WDR 以解决此问题

    [/报价]

    这很奇怪。
    将 WDR_MODE 设置为 1 并输入正确的拐点应该对 WDR 传感器非常有用。

    我们将关闭该主题。