This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:什么是 EXTINTn 的中断输入线

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537789/am62l-what-is-interrupt-input-line-for-extintn

器件型号:AM62L
主题:TPS65219 中讨论的其他器件

工具/软件:

我想使用 tps65219 的 PMIC。

我将中断选项设置如下、以参考 k3-am62l3-evm.dts。

&wkup_i2c0 {
        status = "okay";
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&wkup_i2c0_pins_default>;
        clock-frequency = <400000>;
        bootph-all;

        tps65219: pmic@30 {
                compatible = "ti,tps65219";
                reg = <0x30>;
                buck1-supply = <&vcc_5v1>;
                buck2-supply = <&vcc_5v1>;
                buck3-supply = <&vcc_5v1>;
                ldo3-supply = <&vdd_3v3>;
                ldo4-supply = <&vdd_3v3>;

                pinctrl-names = "default";
                pinctrl-0 = <&pmic_irq_pins_default>;
                interrupt-parent = <&gic500>;
                interrupts = <GIC_SPI 224 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
                interrupt-controller;
                #interrupt-cells = <1>;

 

但是、我无法确定正确无误、因为在 AM62Lx TRM 中我找不到 EXTINTn 的中断输入线。

什么是 EXTINTn 的中断输入线?

是否需要首先设置中断选项?

 

我使用的 PSDK:v11.00.15.05

 

此致、

Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    我需要与硬件团队讨论、我将在本周结束时返回。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待着回答。

     

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问这个问题已经两个星期了,但我仍然没有收到答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你从来没有回答过我的问题。

    我应该等待多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    当我离开办公室,回到其他线程时,我对延误表示歉意。

    EXTINTn 仅用作外部中断。 它可以在硬件级别进行连接。

    从软件级别来看、只需将其连接到 GIC。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    我想知道当使用 EXTINTn 作为中断源时、中断属性的配置是否正确。

    我想知道如何确定配置值。

     

    此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果答案正确与否、请直接回答。

    谢谢你。

    此致、

    Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    来自处理器侧的 EXTINT 信号只是 SoC 可以使用的中断。 它期望软件观察中断并对其执行一些操作。

    DTS 配置应该没有问题。  


    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anshu:

    我想知道如何确认配置值是否正确。

     

    此致、

    Koji