This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:ISP Bin 文件不起作用

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557107/am62a7-isp-bin-file-not-work

器件型号:AM62A7


工具/软件:

尊敬的 TI 专家

我使用 Windows 上的 DCC 工具将 WDR 应用到我的程序中、这是有效的。

但是、当我从 DCC 工具中导出 XML 文件以生成 bin 文件并复制到开发板时、它是无法工作的。


(在同一操作下,黑电平降低和颜色增强都起作用,但 WDR 和 AWB 没有起作用。)

这是我的文件。

e2e.ti.com/.../8321.default_5F00_DCC_5F00_profile_5F00_gen.zip

此致

Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 bin 文件 在 目录 imx219/linear ,我可以应用 WDR 通过 windows DCC 工具,

    因此、我想我也可以创建 包含 WDR 的 BIN 文件并应用它。 但这是不起作用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“643802" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557107/am62a7-isp-bin-file-not-work

    (在同一操作下,黑电平降低和颜色增强都起作用,但 WDR 和 AWB 没有起作用。)

    [/报价]

    AWB 校准 python 工具仅提供空(虚拟)AWB 校准、因为没有向该工具提供传感器原始图像。
    因此、AWB 应该不起作用、您必须使用调优工具中的 xml 文件进行替换。

    WDR 调优应正常工作。
    我不知道有任何现有问题。

    您能否用 gstreamer 处理原始图像以获得 YUV 输出并显示效果?