This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:与外部振荡器(而非晶体)配合使用时的振荡器 XO 引脚连接

Guru**** 2662725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562249/tda4vh-q1-oscillator-xo-pin-connection-when-used-with-external-oscillator-instead-of-crystal

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

我想确认、当 WKUP_OSC0 和 OSC1 与时钟输入而非晶体一起使用时、TDA4xx 处理器规范 (SPRSP79B) 中显示的连接方案是_XO 输出的正确建议。 XO 需要连接到 PCB 地而不是悬空?

我只是想检查这一点、因为振荡器引脚的 XO 通常会保持悬空(也与其他 TI 产品一起使用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 — XO 必须接地、因为振荡器中产生我们内部基准时钟发生器的电路是通过差分比较器实现的、该差分比较器的两个输入都与内部电容器交流耦合。 XO 引脚必须接地、以确保与负输入关联的交流耦合电容器处于已知电势。