This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:如何在深度睡眠模式下验证系统的功耗?

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561374/sk-am62b-p1-how-do-i-verify-the-power-consumption-of-the-system-in-deep-sleep-mode

器件型号:SK-AM62B-P1


工具/软件:

您好、专家、

    我想使用 SDK ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-09.02.01.09 验证 SK-AM62B-P1 的功耗。   我打算在 Type-C 连接器前面放置一个电流表。  您还有其他建议吗?  一些文档指出、深度睡眠模式下的功耗可能为 24.3mw。 您是否曾 在  SK-AM62B-P1 上验证过此验证?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    RT Linux 不支持低功耗模式。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anshu、

         然后、我可以切换到 Linux 内核、通过 SDK  ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.02.01.09 来验证这一点。如何测量系统进入深度睡眠模式时的功耗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在 EVM 上、有用于不同电源轨的分流电阻器。

    请参阅 SK-AM62B-P1 原理图的电流传感器部分: https://www.ti.com/tool/SK-AM62B-P1

    谢谢、

    Anshu