This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L137:VDD 引脚断开连接

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562151/omap-l137-vdd-pins-disconnected

部件号:OMAP-L137


工具/软件:

大家好:
在我当前的设计中、我使用了 OMAP-L137 BGA 封装、PCB 设计存在一个重大误差、L11 和 L12 引脚连接到 GND。 我的问题是:

  • 我是否可以拆下器件并将这些引脚与 GND 隔离但使这些引脚悬空?
  • 如果这些引脚未连接到 VDD、会产生什么影响?
  • 如果这些引脚未连接到 VDD、器件是否仍然可以完全正常工作?
  • 这些引脚 (L11 和 L12) 为哪些功能块供电?

我四处浏览、看看是否有任何文档提到了将这些引脚连接到但未找到任何引脚的逻辑/功能模块的详细信息。 请就此事向我提出建议、感谢大家的意见。 非常感谢您的帮助、祝您星期五万事如意!

此致、
TLN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLN

    我可以移除该器件并将这些引脚与 GND 隔离但使这些引脚保持悬空吗?

    编号 该器件旨在与如图所示连接的引脚配合使用

    如果这些引脚未连接到 VDD 会产生什么影响?

    我没有这种详细程度。 不过、我怀疑其范围可能涵盖 IO 引脚未通电、可靠性问题和信号完整性问题等。  

    如果这些引脚未连接到 VDD、器件是否仍然可以完全正常工作?

    再说一次、 我没有那么详细的信息。 应按照文档所述连接引脚。

    这些引脚 (L11 和 L12) 为哪些函数块供电?

    我没有这些信息。  

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:
    看起来我必须弄清楚如何将这些引脚连接到 VDD、以符合数据表要求。  感谢您的答复、非常感谢您的答复。 干杯!