This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:AM67A 来自 BSP 的默认内部时钟频率

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561086/am67a-am67a-default-internal-clock-frequencies-from-bsp

器件型号:AM67A


工具/软件:

是否可以获得两个域的所有 AM67A 内部时钟频率列表、如 EVB 的 BSP 中设置的那样?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    您是否打算在 Linux 中列出时钟? 您可以使用工具 k3conf 来执行此操作。 在 SDK Linux rootfs 中提供了该函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    种类。  我是从软件工程师那里获得的、但时钟的命名约定与技术参考手册中没有相同、因此很难辨别。  是否有一些简单的交叉参考方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    您能以一个时钟为例吗? 我不确定我是否理解问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     参考手册 (SPRUJB3B) 图 6-35 或图 6-36 中列出的时钟均不会显示在 Linux BSP 的转储中。  下面附加了我根据 参考手册中时钟制作的列表以及 Linux 转储文件。

    e2e.ti.com/.../p100m_5F00_revc_5F00_dump_5F00_clocks.xlsxe2e.ti.com/.../AM67-Clocks.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    让我以 p100m_revc_dump_clocks.xlsx 中的第一个条目为例来解释:

    设备 ID:135
    时钟 ID:0
    时钟名称:DEV_A53SS0_CORE_0_A53_CORE0_ARM_CLK_CLK

    这是 A53 Core0 的输入时钟、如 TRM 表 4-48 中所列:

    该表还显示该时钟的源为“MAIN_PLL8_HSDIV0_CLKOUT",“,如、如图 6-36 所示: