This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:VDDS_OSC 输入高电压要求

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561924/am62a7-vdds_osc-input-high-voltage-requirement

器件型号:AM62A7


工具/软件:

在 AM62A7 手册中、晶体输入电压的最低要求为 0.65 * VDDS_OSC = 1.17V。 当我们实际测试此电压值时、OSC 的最大电平只能达到 1.15V 或更低、这无法满足手册中指定的最低识别水平要求。 在这种情况下、晶体仍正常振荡、SOC 可以正常工作。 我们想知道这个不满足 VIH 要求的电平对 SOC 系统有什么影响、或者是否可以修改此电平要求?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    根据我直接在晶体引脚上测量的经验、我知道由于探头/示波器的电阻/电容、电压会下降。 如果您对您的晶体有疑问、请参阅以下常见问题解答

    谢谢、

    标准