This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:详细说明视频编码器的内存要求

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560026/am68a-clarification-aboute-memory-requirement-for-video-encoder

部件号:AM68A


工具/软件:

尊敬的专家:

在 Processor SDK Linux 中、我们有 3.7 多媒体视频编解码器。 有一种说法:“实际的记忆足迹可能因输入流而异。“。

任何人都能对此进一步澄清一下吗? 我们知道它很难,因为它取决于视频大小和帧率。 但可能是具有 D1 分辨率 (720x480、30fps) 的流。 编码 (H.264) 1、4 和 8 个流需要多少内存(总计和 CMA)? 什么是绝对的最小存储器要求?

提前感谢、

Frank Bergmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    由于美国假期、负责的工程师目前已离职。 感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议
    此致、
    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    SDK 文档中提到的存储器占用空间主题具有很大的可变性、这不仅取决于分辨率和 fps 等一般流参数、还取决于流的实际内容以及更多隐藏参数(如无损,IDR 周期、3DNR 等)等等。

    我们有一些面向内部的公式来确定如何大致了解存储器占用空间、我可以在下面分享这些公式。  

    1 个通道:17.21MB

    4 通道:68.84MB

    8 通道:137.68MB

    谢谢您、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarabesh、

    感谢您的回答!

    这些值是我想编码器的内存。 要估计整个内存需求、我们必须为视频流图像(例如 v4l2src、v4l2h264enc、...)添加内存?

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确