This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:eMMC 引导失败

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553609/am62l-emmc-boot-failure

器件型号:AM62L


工具/软件:

HII、  

我使用的是 AM62L 微处理器。 我在 eMMC 上刷写了映像。 我的引导模式开关配置为:  

信号   引导模式选项引脚   引脚详细信息   主 eMMC/备份 SD 卡  
1. b0 PLL 基准时钟选择 1.
2. B1 1.
3. B2 0
4. b3. 主引导模式选择 0
5. B4. 0
6. B5. 0
7. B6. 1.
8. B7. 0
9. B8. 0
10. B9. 0
11. B10. 备份模式选择 1.
12 b11. 0
13 B12 1.
14 B13 0
15 B14 全/半引脚选择   0
16 B15 0

但我找到了以下引导失败日志:  


切换到分区#0、确定
mmc0(第 0 部分)是当前设备
在器件 0 上找到 SD/MMC
在 0ms 内读取 610 字节
已从 uEnv.txt 加载 env
正在从 mmc0 导入环境...
MMC:不存在卡
**坏的设备规格 MMC 1 **
MMC:不存在卡
**坏的设备规格 MMC 1 **
找不到分区 MMC 1:2
无法设置块设备
MMC:不存在卡
**坏的设备规格 MMC 1 **
找不到分区 MMC 1:2
无法设置块设备
工作 FDT 设置为 88000000
糟糕的 Linux ARM64 映像魔术!
扫描所有 bootdev 中的引导流
序列 方法      状态  类   零件 名称                     文件名
 ------------------------  -----  -----   --------------------------------  ------------------------
mc@fa10000.bootbootdev “ dev“:
 0 EFI         就绪  MMC         1 mmc@fa10000.bootdev.part /EFI/BOOT/BOOTAA64.EFI
**启动带 EFI 的引导流'mc@fa10000.bootdev.part 1 '
MMC:不存在卡
如果没有系统分区、则无法保留 EFI 变量
引导/\EFI\boot\BOOTAA64.efi
错误:无此类设备:(hd0、msdos1)/EFI/BOOT /EFI/BOOT/grub.cfg.
错误:未找到串行端口`COM0“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1/。 使用了哪个 Linux SDK?
    2/。 您的电路板上是否有 AM62L PG1.0 或 PG1.1?
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Hong,  

    我的处理器针对 AM62L 的 Linux SDK 版本为:11.00.15.05

    谢谢、  
    参数  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parv:
    您电路板上的是哪个 AM62L SoC 版本 (1.0 或 1.1)?
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hong 的帮助

    通过更改一些引导参数、可以解决 eMMC 引导故障问题。

    此致、  
    参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parv:
    最好现在知道 eMMC 引导能够在您的电路板上正常工作。
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解 eMMC 引导是否正常。 您能帮助分享您的更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Shailesh

    在 U-Boot 提示符下的引导时停止电路板、  
    根据您的存储 (eMMC) 编号设置 mmcdev 和 bootpart 变量。  
    然后在该 U-Boot 提示符处运行引导命令。  

    此致、  
    参数