This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:向高速接口分配 DRA821 串行器/解串器通道、是否可以进行 2 或 3?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559852/dra821u-dra821-serdes-lane-assignment-to-highspeed-interfaces-2-or-3-possible

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件:DRA821SysConfig、TDA4VH、 DRA829

工具/软件:

您好 TI、

我们正在考虑使用 DRA821 进行新产品开发(移动网关,路由器,防火墙)。

DRA821 非常有趣、因为它有 4 个串行器/解串器通道、因为我们需要以下接口:

  • 1x USB3(固定,无需交换)
  • 1 个 PCI Express、1 通道
  • 1..2x SGMII、用于连接到外部以太网交换机

我们对方框图(数据表 SPRSP57E、图 3-1)中的脚注 (B) 和用户 Manuel(SPRUIU1D–2020 年 7 月–2024 年 12 月修订)中的表 12-3873 感到困惑

  • 脚注 B:SGMII、USB3 和 PCIe 只能同时使用 2 个
  • 表 12-3873 和 SysConfig 工具:即可以使用以下串行器/解串器高速接口
  • PCIe1 =串行器/解串器通道 0 ->正常
  • USB0 = 串行器/解串器通道 1 ->正常
  • SGMII1 =串行器/解串器通道 2 ->正常
  • SGMII2 =串行器/解串器通道 3 ->正常

您能对此发表评论吗?

  • 是否可以在串行器/解串器上实现 1 个 PCIe(1 通道)、1 个 USB 3(固定配置,无需连接器交换)、1 个 SGMII?

最好的摄政

-雷内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    由于美国假期、负责的工程师目前已离职。 感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议
    此致、
    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rene、

    可以支持全部 3 个协议、但只能同时配置和运行 2 个协议。  

    您可以考虑切换到 TDA4VH、TDA4VH 有四个不同的 SERDES 实例、这些实例允许在不同的 SERDES 上使用 3 种协议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ShreyasRao

    感谢您的回答。 您能否说明一下、我们在哪里可以找到此限制文档? 正如我在请求中尝试描述的、显示(高速)外设的串行器/解串器分配矩阵的用户手册没有显示此类限制。 数据表中只有这个脚注、坦率地说、我并不完全相信该脚注不包含其他信息。

     除非 TI 愿意以低于 25 美元的价格出售 TDA4VH、否则无法选择、我想情况并非如此。

    此致

    -雷内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rene、

    对不起,我不在世界的销售方面,所以我不知道他们卖多少. 您也可以考虑 DRA829、它具有 2-L 和 4-L SERDES、这对于执行所有 3 种协议来说可能是可行的。 但是价格比较不是很好 路径。 或者可以考虑使用 RGMII 实现 1G 以太网支持。  

    SoC 支持所有 3 个不同的 IP、但只能支持 2 个 IP 同时运行。 原因是它内部只有 2 个 PLL (PLL0、PLL1)。

    SDK 还支持一次仅配置两个协议。  

    您提供了良好的反馈、以便在引脚多路复用器工具中尝试分配 3 种协议时出现警告或错误、并且还让 TRM 更新中包含脚注。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 ShreyasRao

    我忽略了 PLL 限制。 感谢您的澄清。 也许您还可以考虑在用户手册的 表 12-3873 中添加注释)

    -雷内