This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:可使用 16 位 DRAM

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560291/dra821u-16-bit-dram-possible

器件型号:DRA821U
主题:DRA821 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI、

我们知道 DRA821 旨在使用 32 位 DRAM。是否只能使用 16 个数据位。 用户手册提到了两个独立的 16 位通道。

我们的应用没有 32 位的性能提升、但可以从更简单/更小的布局中受益。

但是、DDR 控制器部分数据表并未描述 16 位模式。 我还可以想象 ECC 系统会出现问题。

只是好奇,如果你知道测试,甚至客户使用 16 vit DRAM 接口.

此致

-雷内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。

    您应该能够为 16 位(单通道)LPDDR4 存储器配置 DDR 控制器/PHY。 您需要连接未使用的 DQS 信号。  

    我认为 TDA4x 或 DRA8x 客户使用 16 位 LPDDR4 是很少见的。 TDA4x 和 DRA8x 板都填充了 32 位存储器、但 即使附加了 32 位存储器、也可以将控制器/PHY 配置为 16 位模式。  

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是指向最新 DDR 寄存器配置工具的链接、该工具可用于生成 16 位 DQ 宽度/单列的寄存器设置。

    https://dev.ti.com/sysconfig/?product=TDA4x_DRA8x_AM67x-AM69x_DDR_Config&device=J7200_DRA821_SR1.0_alpha 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin 提供的信息和工具链接。
    我们必须决定是使用经过验证的 32 位还是尝试使用 16 位、而问题风险极小。  

    -雷内