This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:SPL 和 U-Boot 中的 PBIST 测试

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554153/sk-am62a-lp-pbist-test-in-spl-and-u-boot

器件型号:SK-AM62A-LP


工具/软件:

您好 TI 专家、

  我们使用  SPL(二级程序加载程序)和  u 引导我们的应用程序。

我搜索了 E2E、发现建议在中运行 PBIST 示例 SBL(次级引导加载程序)。

我想确认可以在   SPL(二级程序加载程序)和  u 中执行 PBIST 引导?

PBIST 似乎应该集成到 U-Boot 中。 TI 是否有这个例子、或者是否可以将 PBIST 集成到 U-boot 中?