This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:在 Linux 中添加跟踪

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561035/tda4ve-q1-add-trace-in-linux

器件型号:TDA4VE-Q1
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、TI 专家、

 尝试 VECO 9.2SDK 中添加 Linux 内核的跟踪配置、如下所示

CONFIG_FTRACE=y
CONFIG_FUNCTION_Tracer=y
CONFIG_FUNCTION_GRAPHER_Tracer=y
CONFIG_TRACEPOINTS=y
CONFIG_IRQSOFF_Tracer=y
CONFIG_SCHED_Tracer=y
CONFIG_CONTENT_SWITCH_Tracer=y
一旦添加这些配置, DRM开机时出现错误,然后无法运行我的某些程序,例如相机演示。
下面启动计算机时的日志帮助了解问题所在、或者您是否添加跟踪提供给我的经验。
谢谢!

BRS  

注意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅下面随附的配置、我与 TDA4VM 一起使用该配置来获取 ftrace。 您能否进行比较、看看是否需要进一步的配置差异。

    e2e.ti.com/.../j721e_5F00_ftrace_2E00_config

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用了与跟踪相关的配置仍然存在 DRM 错误无法运行我的某些应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认、在没有 ftrace 更改的情况下、系统工作时没有任何错误?

    是否可以在时间上禁用 DRM 并查看正在发生的情况?

    顺便说一下、您希望对 ftrace 做些什么?

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.确认系统正常时,我添加跟踪
    2.
    错误报告中不仅有 DRM ,还有其他模块,而且单独禁用 DRM 是没有用的实际上会影响 R core 的激活
    3.我们资源方面遇到了一些问题,需要这方面的帮助进行分析

    此外 VECO 9.2SDK 上执行此操作的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加布线后所有内核 等待 IPC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图编辑整个软件包,然后更新整个软件包,内核不会报告无符号表的错误,但 r5f 和 c7x 仍然异常。blocking 在函数 appLogCpuSyncWithSlave 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否可以直接共享使用的整个配置文件。 我将尝试使用此配置、看看是否出现同样的问题。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/2474.defconfig.txt

    参阅这篇文章。