This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS20.2 无法连接到 XDS110

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559186/ccstudio-ccs20-2-fails-to-connect-to-the-xds110

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

您好、

   CCS20.2 无法连接到 XDS110、请提供支持、谢谢!

   1) 按“测试连接“后打印信息

   

----- 【打印线路板配置路径名】------------------------------------ C:\Users\tonytan\AppData\Local\TEXASI~1\ CCS\ccs2020\0\BRDDATAC\testBoard.dat -- 【打印重置命令软件日志文件】------------------------------------ 该实用程序选择了 100/110/510 类产品。 此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。 库构建日期为 2025年5月23日。 库构建时间为“13:46:29“。 库软件包版本为“20.2.0.3536"。“。 库组件版本为“35.35.0.0 “。 控制器不使用可编程 FPGA。 控制器的版本号为“5"(“(0x00000005)。 控制器的插入长度为“0"(“(0x00000000)。 此实用程序将尝试重置控制器。 此实用程序已成功重置控制器。 ----- 【打印重置命令硬件日志文件】------------------------------------ 通过切换 JTAG TRST 信号、将使扫描路径复位。 控制器是具有 USB 接口的 XDS110。 从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。 该软件针对 XDS110 功能进行了配置。 控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。 控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。 控制器无法控制输出引脚上的时序。 控制器无法控制输入引脚上的时序。 扫描路径链路延迟已恰好设置为“0"(“(0x0000)。 ----- 【发生错误,此实用程序已中止】------------------------ 此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。 值为“-233"(–233(0xffffff17“0xffffff17)。 标题为“C_ERR_PATH_BROKEN “。 解释为:JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。 尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。 目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开、出现卡滞在 1 或零故障。
  2) 检查 XDS110 的信息:
C:\ti\ccs2020\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e

USB 设备固件升级实用程序
版权所有 (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。

扫描 USB 总线以查找支持的 XDS110 器件...


<<<< Device 0 >>>

VID:0x0451 PID:0xbef3
器件名称:采用 CMSIS-DAP 进行 XDS110 嵌入
版本:3.0.0.38
制造商:Texas Instruments
序列号:L3101821
模式:运行时
配置:标准

找到 1 个器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否将独立 XDS110 调试探针与定制电路板一起使用?

    其值为'–233'(0xffffff17)。 标题为“C_ERR_PATH_BROKEN “。 解释为:JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。 尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。 目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开、出现卡滞在 1 或零故障。 [/报价]

    这意味着由于一些低级(通常是硬件)JTAG 连接问题、XDS110 无法成功地与器件建立通信。  

    请参阅以下文档中名为“无效数据读回“的部分:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANoamrIZPWD2-6T-NDDWGg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、ki、

    问题已解决;原因是目标板出现电源问题。 谢谢你