This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:关于多核应用程序的 QSPI 引导映像

Guru**** 2619485 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS273EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560887/am2732-about-qspi-boot-for-multi-core-application-image

部件号:AM2732
主题:TMDS273EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家

使用 TDMS273EVM、我将 ipc_notify_echo 样本写入闪存、并在 QSPI 引导模式下加电。

仅开机不会导致引导;按下重置按钮成功启动引导过程。

请告诉我如何在不按重置按钮的情况下进行引导。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishikawa-San:

    您能否分别发送“加电引导“和“按下复位按钮引导“的 UART 日志?

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    调查发现、问题不是由多核映像启动引起的、

    而是在 TCP 服务器启动期间 PHY 初始化失败引起的。 下图显示了上电和按下复位按钮时的 UART 日志。

    使用的示例是 enet_cpsw_tcpserver_am273x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang。

    开机启动

    ↓打开电源后按重置按钮。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishikawa-San:

    看起来问题出在上电阶段的以太网 PHY。 我将把这一主题转发给以太网专家以获得进一步帮助。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  t-Nishikawa:
    希望您做得好!

    您能分享有关测试设置的更多详细信息吗
    1. SDK 版本是什么? 您使用的是 AM273x-EVM 还是定制电路板?
     -如果它是定制板,什么是正在使用的 PHY ?
    2.哪个示例/应用程序在 core0 和 core1 上运行?
    3.你的观察是什么仅仅保持 tcpServer 应用程序运行,而不在其他内核上?

    此致、

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.使用的 SDK 版本是 09.02.00.52。 评估板 TMDS273EVM 正在使用。
    2.我已将 C:\ti\mcu_plus_sdk_am273x_09_02_00_52\examples\networking\lwip\enet_cpsw_tcpserver 导入 CCS、并使用内置的 appimage。 此应用程序仅在 CPU0 上运行。
    3、即使仅在 CPU0 上运行也没有变化。

    谢谢、

    Nishikawa