This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将流引擎 (SE) 与存储器到存储器 DMA 结合使用。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561360/using-the-streaming-engine-se-in-conjunction-with-memory-to-memory-dma

器件型号:SK-AM62A-LP


工具/软件:

尊敬的 Experta:

是否可以将流引擎 (SE) 与存储器到存储器 DMA 结合使用?

如果是、我想了解一下任何信息、例如在 DDR(正常)时为通过 DMA 读取指定的地址与在 SE(流引擎)时地址是否存在差异。

6.1.流引擎—TI C7000 C/C++优化指南

最好的餐厅
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    流引擎 (SE) 可以访问与 C7x 关联的 L2 存储器、而 DRU(另一个用于 DMA 的名称)用于将数据从主存储器馈送到 L2 存储器。 AM62D 基准测试示例应用手册第 3.3 节展示了如何使用 DRU 和 SE 将数据从主存储器移动到 L2 存储器、并通过 C7x 计算单元传回 L2 存储器、然后主存储器: https://www.ti.com/lit/an/spradm6/spradm6.pdf。 有关更多详细信息、请参阅文档。  

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Qutaiba:

    感谢您的支持。 我明白了。

    如果您有任何其他问题、我们将再次与您联系。

    此致、
    正常