Other Parts Discussed in Thread: AM625
工具/软件:
无法在 ADV7282AM 中接收数据
器件配置
板: SK-AM62A-EVM
图像: 带有 TI 提供的 SD 卡映像的 SDK9.0
传感器:ADV7282AM(不工作)/IMX219(工作)。
通道配置:ADV7282AM→1 通道、IMX219→2 通道
问题:评估寄存器 0x30101048
ADV7282AM:寄存器 0x30101048 值为 0x00222206(或)0x00222306(有时) ref: 
IMX219: 寄存器 0x30101048 值为 0x00223307(主要是)
为 DTB 配置了一个数据通道 IMX219。结果为 r 0x30101048 值为 0x00222307(主要是)
已检查下面连接的示波器图像中的 Clk 和数据
CSI 和 DPHY 寄存器值单次:
此时、对于调试 CSI-2 RX 和 MIPI D-PHY 外设的任何其他信息或步骤、都将感激不尽。