This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:我想将可以同时连接到 AM62A、67 (a)、68 (a) 和 69 (a) 的 IP 摄像头数量(流数)进行比较。

Guru**** 2614535 points

Other Parts Discussed in Thread: AM68, AM69, TDA4VM, AM67, AM67A, AM68A, AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556919/am69a-i-would-like-to-compare-the-number-of-ip-cameras-that-can-be-connected-simultaneously-number-of-streams-to-am62a-67-a-68-a-and-69-a

器件型号:AM69A
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VMAM67、AM68 、AM69、 AM67A、AM68A

工具/软件:

大家好!

我想将可以同时连接的 IP 摄像头数量(流数)与 AM62、67、68 和 69 进行比较。
是否有任何参考资料?

我不熟悉 IP 摄像头、因此 TI 的建议条件是可以的。
我还想将性能与上一代 Jacinto (TDA4VM) 进行比较。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    请参阅此应用手册、了解如何将多个摄像头连接到 AM62A: 在 AM6x 上开发多摄像头应用

    AM62A 上的 ISP 可以处理 315MPixel/s、可处理高达 5 个 2MP@30fps 摄像头。 但是、大多数解串器最多支持 4 个 CSI 输入、因此 AM62A 可支持 4 个 2MP@30fps。  

    AM67 的 ISP 可以处理 600MPixel/s、相当于 10 个  2MP@30fps 摄像头。

    AM68 和 AM69 的 ISP 可以处理 480MPixel/s、这相当于 8 个 2MP@30fps 摄像头。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    感谢您的答复。

    由于我们正在考虑使用 IP 摄像机、因此我认为 ISP 并不相关。 是这样吗?
    我假设典型的 IP 摄像机使用 RGB 或 YUV、因此我认为 SoC 端不需要 ISP。
    看看您的响应、提到了 CSI 通道的数量。 由于它是一台 IP 摄像机、我想知道以太网流的数量。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    感谢您的澄清。 这就是网络问题。 请我们的以太网专家发言。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    我正在等待答复。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    您能回答这个问题吗?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito-San、  

    “我知道,就一会儿。“

    请参阅 https://www.ti.com/lit/an/sprade7/sprade7.pdf 的“智能 AI 盒“、作为在 AM62A 上使用 IP 摄像头的示例。 它引用了 4x1080P @ 30FPS 作为 AM62A 能够支持的分辨率、您可以假设该分辨率相当于以 30FPS 实质上 4 个以太网流。  

    您能否告诉我们您预计使用的每台 IP 摄像机的预期比特率(例如每秒兆比特率 — Mbps) 是多少?  

    一般而言、如果您了解 AM62x 上的 CPSW 以太网、对于一个以 1Gbps 线路速率使用 RGMII 接口模式的物理以太网端口、我们可以实现 900Mbps 的吞吐量。 对于两个物理端口、由于 CPU 负载较高、此吞吐量可能会降低至每个物理端口约 500Mbps。  

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    感谢您的信赖。

    AM67/A、68/A 和 69/A?

    摄像头没有特定要求、因此我们会将规格留给您。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito-San、  

    摄像机没有特定的要求、因此我们将由您决定规格。

    可以连接的 IP 摄像机数量可能会根据每个摄像机使用的预期比特率受到限制。 假设对于一个以太网端口、在最高 900Mbps 的吞吐量下、如果您的 IP 摄像头需要大约 900Mbps 的比特率、则只能连接一个摄像头。 另一方面、如果您有 IP 摄像机、例如需要 100Mbps 比特率、则理论上可以连接 9x IP 摄像机。 请注意、我们没有专门针对 IP 摄像机进行基准测试、因此我只是在理论上讲了您将要了解的内容。

    AM67/a、68/a 和 69/a 如何?

    如建中所述、“AM67 的 ISP 可以处理 600MPixel/s、相当于 10 个  2MP@30fps 摄像头。  AM68 和 AM69 的 ISP 可以处理 480MPixel/s、这相当于 8 个 2MP@30fps 摄像头。“ 我的理解是、虽然 IP 摄像机可能不需要 ISP、但您可以使用 ISP 处理能力来指示可能有多少以太网流。 例如、对于 AM67A、分辨率为 10 个 2MP@30fps 、您可以假设转换为 10 个 以太网流、分辨率为 2MP@30fps、前提是等效位速率在以太网能够以 1Gbps 线路速率实现的最大吞吐量范围内。 同样、对于 AM68A/AM69A、我的理解是、这意味着这意味着在 2MP@30fps 分辨率下可以有 8 个以太网流。 这也是我们在理论上推测的,我们还没有专门针对 IP 摄像机进行基准测试。

    -道林