This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:PCIe 流量类编程

Guru**** 2614525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561123/tda4vh-q1-pcie-traffic-class-programming

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

您好、

 

为了输出具有给定流量类别 (TC) 的 PCIe、机制似乎是 TRM§12.2.3.3.7.2.1 PCIe 出站地址转换旁路中描述的机制、其中 TLP 参数来自 PCIE_CORE_VMAP_MMRS_EXT_DESC_j 寄存器。

 

但文章 TDA4VH-Q1:PCIe 流量类设置 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛 (接近最后一个贡献)表示、过去 SDK 中不支持绕过地址转换。

 

这是否意味着 SDK 不支持修复出站 TLP 的 TC?

如果不支持、是否有其他方法来修复 TC?

 

谢谢、

 

JPH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JPH:

    遗憾的是、我们的 SDK 无法提供良好的支持。 您想问我、最终目标是什么? 这些系列问题是针对自定义操作系统开发、Linux 下新 PCIe 器件的支持还是其他问题?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    这些系列问题与多个 Jaicnto SOC 的 C7x 内核之间的 PCIe 通信网络的设计相关、其中某些消息需要比其他消息具有更高的优先级。

    我是否可以假设我感兴趣的功能(设置 PCIe 网络上消息的优先级)、即使它不受 SDK 支持、也已经过 TI 测试并可以正常使用、即使需要努力、我也应该能够成功实现它? 还是我应该假设它不可用?“

    感谢您的支持、

    JPH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JPH:

    在内部、Jira 系统中对 VC PCIe 驱动程序有一项 SDK 要求、要求其在 2021 年对 QoS/QoS 参数(例如 TC) 进行)进行编程。 它没有与任何客户要求相关联、并且缺少客户用例、因此该功能已取消优先级。

    因此、TI 内部没有针对 PCIe QoS 功能的示例或测试。 所有流量都以相同的优先级发送。

    此致、

    Takuma