This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:如何读取 SOC uid 以获取 SOC 制造信息?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559729/am3352-how-to-read-soc-uid-to-get-soc-manufacture-information

器件型号:AM3352


工具/软件:

你(们)好  

客户正在检查如何读取 SOC 制造信息、例如唯一 ID、并获取此类信息。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1383076/faq-how-to-read-soc_uid-from-optee-on-am6x-tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=how soc 25252525252525252520to%25252525252525252520read%2525252525252525252520die%252525252525252525252520ID#

谢谢

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:
    如 AM6x FS 的常见问题解答中所述、SOC_UID 在 HS-KEK/HS-SE 上可用、因为 FS 仅在 HS-SE/HS-SE 上可用。
    【常见问题解答】如何从 AM6x SoC 上的 OPTEE 读取 SOC_UID 
    “SoC_UID 是 ROM 根据“KEK of the device“计算的器件特定标识符、对每个单个器件以及其他 ROM mata 数据结构都是唯一的“。
    -每个 SoC 和持久性都是唯一的
    -在 HS-SE FS 和 HS-SE 上可用
    -多种用途:唯一绑定以在 HS-SE 上启用 JTAG 解锁; SoC 的唯一序列号。“

    AM335x 上有一项类似的功能 (Public_ID)、但仅在 AM335x 高安全性 (HS) SoC 上可用
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hong  

    感谢您的答复。

    我想问是否有办法跟踪器件制造信息。

    例如制造、工艺、测试和提供此类信息。 我要检查客户报告问题是否与制造更改有关。

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:
    我向您发送了一封离线电子邮件、以了解您问题的背景、让我们通过电子邮件跟进您的问题。
    此致、
    - Hong