This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:关于 TPA3112D1 直流检测中“输出差分占空比“的阐释

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561435/tpa3112d1-clarification-on-output-differential-duty-cycle-in-tpa3112d1-dc-detect

器件型号:TPA3112D1


工具/软件:

您好、

我参考的是 TPA3112D1 数据表的第 7.3.5 节“直流检测“、其中指出:

-当输出差分占空比在同一极性超过 14%(例如+57%、–43%)超过 420ms 时、会发出直流检测故障。

您能帮助阐明“输出差分占空比“的定义吗?
数据表提供了波形示例、但未明确标记该示例。 我想确认以下解释是否正确:

  • 它是指负载上平均差分电压 (OUTP−OUTN) 的偏差、由 OUTP 和 OUTN 开关波形的占空比差决定。

  • 例如、如果 OUTP=57%和 OUTN =43%持续时间超过 420ms、则会触发直流检测故障。

您能否确认此理解是否正确?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您的理解是正确的、输出差分占空比是指 OUTP 和 OUTN 开关波形之间的占空比差异。

    如果此占空比差值超过 14%且持续时间超过 420ms、将触发直流检测故障。 这是清楚的吗?

    此致、

    Sebastian