This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:如何使用 ECC 实现 DDR3L?

Guru**** 2620235 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561740/am5716-how-to-implement-ddr3l-with-ecc

器件型号:AM5716


工具/软件:

您好、E2E、

我询问 了如何实现 具有 DDR3L ECC 存储器的 AM5716AABCXEA 处理器。

勘误表 i922 包含一些信息、但我希望在将 内存与 ECC 结合使用时实现详细的设计过程。

我不确定 AM5716 处理器是否可完全利用 ECC。

请转发有关 ECC 实现的任何应用手册、包括原理图(如果有) 。

我需要知道如何处理 ERR 信号、使用 I2C 或 MR3 寄存器读取、更重要的是 EMIF 接口信号连接。

我们当前的配置是 使用 2 个 DDR3L(16 位宽)作为 32 位宽总线。 IC 是 Micron MT41K256M16TW-107 AUT:P. 此器件不提供 ECC。

我想更改为 ISSI 部分 IS46TR16256ECL-125LBxLA3 、具有 ECC。

带有 B2 的封装具有 ERR 信号和 I2C 接口、B3 具有 ERR 信号并通过 MR3 寄存器访问 ECC、B4 消除了 ERR 信号并具有 I2C 接口。

感谢您的支持、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    遗憾的是、我们没有关于此主题的任何应用手册。 数据表 TRM 中包含一些注释:

    另请参阅参考设计 https://www.ti.com/tool/TMDXIDK5718 、其中在“设计“文件下包含原理图。

    此致、

    Josue