This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:使用 CCS 调试 J721E

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538805/j721excpxevm-debugging-j721e-using-ccs

器件型号:J721EXCPXEVM
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

工具/软件:

您好、  

我一直在尝试使用 CCS 20.2.1 对 J721E 评估板进行调试、但我遇到以下问题:

1.我无法创建一个新项目,我总是收到这个消息

 

2.我下载了 SDK“ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-11_00_00_06",“,并且、并且一直尝试导入任何示例、看看是否可以在电路板上进行调试、而这些示例无法作为工程导入。  

您能帮我开始使用 J721E 评估板进行调试吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ]您能帮我开始使用 J721E 评估板进行调试吗?

    我将提请 Jacinto 注意这一主题、以获取进一步建议。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [报价 userid=“609283" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538805/j721excpxevm-debugging-j721e-using-ccs

    2.我下载了 SDK“ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-11_00_00_06",“,并且、并且一直尝试导入任何示例、看看是否可以在电路板上进行调试、而这些示例无法作为工程导入。  

    您能帮我开始使用 J721E 评估板进行调试吗

    [/报价]

    对于 Jacinto 器件、我们建议使用SDK 文档中表示的 CCS 版本。 对于 RTOS SDK 11.0、该器件已在 CCS 12.4 上进行了测试和验证。 您可以按照SDK 文档中的说明 将示例应用程序加载到内核并开始调试。

    目前、任何 Jacinto 器件都不支持 CCS Theia。 请查看以下 常见问题解答 以了解更多信息。  

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    感谢您切换到 CCS 12.4 确实有所帮助、但我现在陷入了您提到的 SDK 文档中的 launch.js 步骤的困境。 我得到以下错误  
    我n`t 将时钟更改为 1MHz、然后更改为 500kHz、但这没有解决问题。 您能帮忙吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认现在能够启动目标配置? 您是否将电路板设置为无引导模式?

    最后、您能否提供在“脚本控制台“中运行的行?

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我能够启动“launch.js"文件“文件,它给我下面的错误“SCICLIENT 初始化失败“在运行时,但它继续与“愉快的调试“在结束,我能够调试和连接到除主内核以外的大多数内核,他们都导致下面的错误,当我尝试连接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这两个错误控制台似乎不同、您是否进行了任何配置更改?

    我能够启动“launch.js"文件“文件,它给我下面的错误“SCICLIENT init failed “在运行时,但它继续与“快乐调试“

    您是否对 launch.js 文件进行了必要的更改?

    这是 HS 器件还是 GP 器件?

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在 launch.js 文件中进行了必要的配置

    它是一种 GP 器件

    这可能是目标配置的问题吗? 我使用 J721S2_TDA4AL、而 Code Composer 只显示 J721S2_TDA4VL 的选项?

    如果是、应该使用哪个 CCS 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“555383" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538805/j721excpxevm-debugging-j721e-using-ccs/5939222

    这可能是目标配置的问题吗? 我使用 J721S2_TDA4AL、而 Code Composer 只显示 J721S2_TDA4VL 的选项?

    如果是、应该使用哪个 CCS 版本?

    [/报价]

    您应该不会遇到任何问题。

    这两个错误控制台似乎不同、您是否进行了任何配置更改?

    如果继续显示第一个错误日志、则可能是电源出现问题。 您能否确认您使用的是J721E EVM 用户指南中所述的 12V 5A 电源

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    接下来、该问题是否仍然存在?

    谢谢、

    Neehar