This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:访问动态眼图曲线图数据

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553402/tda4vm-access-to-on-the-fly-eye-curve-diagramming-data

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

尊敬的 TI:

我必须 使用支持的动态眼图曲线图数据来评估 LPDDR4 接口的信号完整性。

过去、TI  为 LPDDR 提供了测试工具。  

链接到 e2e: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1085977/tda4vm-access-to-on-the-fly-eye-and-bathtub-curve-diagramming-data?ReplyFilter=Answers&ReplySortBy=Answers&ReplySortOrder=Descending

该工具是否存在任何更新版本?



期待收到您的回复。

此致、
Hasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们已将该工具移至从网络上运行的 GUI Composer 应用程序。 如果您正在寻找与 PDK 集成、就像您之前尝试的做法一样、新版本将不支持该功能、您需要使用之前的功能。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当我使用 DDR 工具根据收集的日志生成眼图时、该工具会提供我错误(“0 非法 divison “)。

    我已更改日志工具中的任何内容。
    我使用以下配置:
    VREF_STEP_SIZE = 4
    DLY_STEP_SIZE = 16




    如何消除这个错误?

    期待收到您的回复。

    此致、
    Hasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供日志文件、以便我们可以查看是否可以在最后复制问题

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该日志看起来完全无效(看起来没有什么正常现象)。 例如、

    • DDR 实例不能为 16、总线宽度不能为 12、列数不能为 13。  
    • 我看不到任何眼图类型输入等
    • 传输大小 24 不正确
    • 经过训练的值的输出/格式看起来完全错误
    • 我看不到任何实际数据  

    应该有一个示例日志、说明输出日志应该是怎样的。  

    另外、您能否与  我认为能够成功使用该工具的同事 Leonhard Augart 同步?

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    关于 Perl 脚本错误
    每行似乎都有很多尾部空格、尾部空格 似乎导致 perl 脚本出现问题(导致您观察到的错误)。 我删除了此尾随空格(附于下面)、并且 不再出现错误。 您可以比较下面的附加文件以与现有文件进行比较。

    e2e.ti.com/.../tda4x_5F00_eye_5F00_tool_5F00_debug_5F00_log.txt

    其他意见
    尽管 perl 脚本完成、但由于没有通过区域、因此 DDR 接口似乎无法正常工作。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    捕获 UART 日志时出现了一些问题、我修复了它。

    连接到目标的 DDR 存储器经过初始化、并使用调试器可对其进行读取/写入。


    现在、当我 从工具运行 jacinto7_ddrss_tools_lp4_read_Margin() 函数时、它会 在 从 DDR 读取一些数据并复制 buf_result 后出现数据中止异常。





    上面显示的 DDR 工具的 RAT 配置是否正确?

    期待收到您的回复。

    此致、
    Hasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:


    我正在等待机票的更新。

    谢谢。

    此致、
    Hasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    TI 工具 (jacinto7_ddrss_tools_beta) 集成在开发环境中、用于提取片上测量、从而创建 LPDDR4 接口的眼图。

    观察到以下观察结果:
    1.没有 TI 工具、可以通过 DDR 读取/写入数据。
    2.使用 TI 工具可以将数据写入 DDR、但从 DRR 读取数据时、TI 工具会显示数据中止错误。

    随附屏幕截图以供参考。




    e2e.ti.com/.../eyeDiagrammingLogs.txte2e.ti.com/.../Memory-Region-Corruption.mp4

    期待收到您的回复。

    此致、
    Hasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们已将该工具移至从 Web 运行的 GUI Composer 应用程序。

    此外、

    您能告诉我这个更新后的工具吗? 我们不再使用 PDK。 我们有自己的软件、我们将尝试集成 TI 工具。

    此致、
    Hasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan:

    我认为 Kevin 提到的工具是以下一个:
    https://dev.ti.com/gallery/view/ProcessorTools/processors_ddr_margin_analysis_tool/ver/1.0.0/

    可参阅以下应用手册第 3 节、也有助于检查 DDR 控制器寄存器配置:
        电路板启动 https://www.ti.com/lit/pdf/spradc5

    由于您之前的硬件板版本通过了 DDR 测试、因此有必要检查上下文以及两个板之间的变化(是相同的 DDR 内存型号和版本、PCB 与之前的 PCB 相比有所不同、TDA4VM silcon rev SR2.0 或 SR1.1,等)?

    此致、
    Anthony