This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM:为 TDA4 EVM 从 GMSL2 迁移到 GMSL3 支持

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561573/tda4vm-tda4vm-migration-from-gmsl2-to-gmsl3-support-for-tda4-evm

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

 TDA4 支持从 GMSL2 迁移到 GMSL3: 任何 TI 平台都支持 GMSL2/GMSL3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadeesh:

    请通过您的主题帖子来清晰详细地说明。  

    你在这里的问题到底是什么?

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想了解向 TDA4 提供的 GMSL2/3 所提供的任何支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、TDA4 上的 EVM 不支持 GMSL SERDES、即使 在 SDK 中也不提供支持。