This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:WDR 可以'降低亮点

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557559/am62a7-wdr-can-t-lower-the-highlights

器件型号:AM62A7


工具/软件:

尊敬的 TI 专家

使用 DCC 工具应用 WDR 后、整个图像会变得更亮。

在强光对比的情况下、高亮显示全部为白色

(例如,从室内拍摄室外场景时,可以清楚地看到室内场景,但窗口外的场景是白色的,无法清晰地看到)。

这是我的配置:

最好的应届毕业生

Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    [引述 userid=“643802" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557559/am62a7-wdr-can-t-lower-the-highlights

    使用 DCC 工具应用 WDR 后、整个图像会变得更亮。

    [/报价]

    您是指通过网络将 WDR 调优从调优工具发送到 EVM 吗?

    [引述 userid=“643802" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557559/am62a7-wdr-can-t-lower-the-highlights

    在强光对比的情况下、高亮显示全部为白色

    [/报价]

    这取决于您的传感器原始图像和 ISP 设置。

    如果您的传感器处于 20 位 WDR 模式并且传感器曝光率较高、则传感器原始图像可能会过度曝光。

    请分享一些传感器原始图像和您的 xml 文件进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    下面是我的 wdr xml 文件和应用 wdr 后的图片

    e2e.ti.com/.../e2e.rar

    此致

    Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两个问题:
    1、亮点被吹走了
    2.当光线和光线之间有强烈的对比度时,亮点是完全白色的,阴影是完全黑色的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我将所有突出显示区域降低到相同的值、仍有一些突出显示过度曝光。

    e2e.ti.com/.../6472、PIC、rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的理解、调整该曲线应该会降低高亮并使阴影变亮。

    但是、它似乎不起作用。

    有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng、

    您似乎使用的是 10 位 LDR 传感器(可能是 IMX219)。

    我有两个问题:
    1、亮点被吹走了
    2.当光线和光线之间有强烈的对比度时,高亮显示为全白或阴影为全黑。[/报价]

    对于 LDR 传感器、动态范围受传感器限制为 10 个线性位。

    你将无法同时看到场景的明亮和黑暗的一面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang

    我的传感器是 ox03c10、这是一种 HDR 传感器

    第 12 章,我的心

    我的代码基于 imx219、因此名称不会更改为 ox3c10

    此致

    Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng、

    我的传感器是 ox03c10、它是 HDR 传感器

    您分享的这些原始图像看起来像 10 位线性图像。
    它们不是 12 位并行格式的 HDR 图像。

    • testPic.raw
    • testPic(盒装全光源).raw
    • testPic(盒内无灯).raw
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gangg,

    这就是我使用 DCC 工具通过 LAN 捕获的内容。

    您的意思是、我的设置有问题、无法拍摄 12 位照片吗?

    检查我的配置

    此致

    Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang

    我检查了我的配置

    我已设置第 12 位

    我不明白为什么图像是 10 位

    如何确定图像位深度?

    此致

    Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“643802" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557559/am62a7-wdr-can-t-lower-the-highlights/6010967

    我不明白为什么图像是 10 位

    [/报价]

    您的传感器驱动程序可能存在某种问题。
    传感器在 HDR 输出模式下无法工作。
    您需要咨询驱动程序提供商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang

    如何确定图像位深度?

    我无法在 Photoshop 或 RawTherapee、中打开 RAW、我也无法 确定 它的位深

    此致

    Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看饱和像素的像素值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang

    您使用什么工具来检查 饱和像素的像素值?

    此致

    Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何十六进制编辑器都可以工作。