This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:PMIC 热关断会覆盖 VTM 热关断限制?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560270/sk-am62a-lp-pmic-thermal-shutdown-overrides-vtm-thermal-shutdown-limit

器件型号:SK-AM62A-LP


工具/软件:

你(们)好

HW - SK-AM62A-LP

SW:11.01.07.05\

如  AM625:Linux 热管理问题这篇文章中所述 

如上文所述、我尝试禁用电路板上的热管理以进行调试、方法是将 thermal.dtsi 文件修改为 temp = 190C 且 type=hot。
我已重新编译内核并验证我的新版本在应该更改的位置是否有相应的更改。

但一旦达到 121-122C(通过/sys/class/thermal.....测量的 SoC 温度)、电路板仍会发生热关断

PMIC 是否触发了基于硬件的热关断? 是否有任何方法可以确定或修改此值?

谢谢。此致、

s.