This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:热控制器平台 Linux 操作问题

Guru**** 2584015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556037/am62l-thermal-controller-platform-linux-operation-issues

器件型号:AM62L
主题:TPS65214 中讨论的其他器件

工具/软件:

请使用此链接进行持续跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    您能详细说明一下这个问题吗?

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们目前正在设计原理图。我们对 PMIC (TPS65214) 有一些问题

    PMIC 是否有默认配置?根据数据表、似乎具有特定版本 (TPS6521401)。

    但我没有找到技术参考手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否在寻找为此 PMIC 提供硬件或软件支持?

    这将有助于确定哪个工程师支持此查询。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要硬件支持

    谢谢、

    Yuxiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我尝试从 SD 卡引导、但似乎无法正常工作。串行端口上没有输出信息。

    启动映像是使用脚本 (create-sdcard.sh) 创建的、并配置为 SDK 的预编译映像

     创建引导映像时没有错误信息

    引导 配置开关与快速指南中的配置相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此查询与热量无关。 请为此讨论创建一个新主题。

    谢谢、

    Anshu