工具/软件:
您好、
我们将 TI-AM62x-LP 处理器与 Linux SDK (ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.00.09.04) 配合使用。 我们具有将 QSPI 和 UART 的引导模式设置作为回退的自定义硬件。
以下是我们的引导模式配置:


最初、我们通过 UART 模式启动系统、并使用以下命令将 U-boot 二进制文件从 USB 刷写到 QSPI NOR 闪存中:
=> SF 探针;SF 擦除 0x0 0x2000000
=> USB 复位;fatload USB ${usbdev}${loadaddr}tiboot3.bin
=> SF 更新$loadaddr 0x0 $filesize
=> fatload USB ${usbdev}${loadaddr}tispl.bin
=> SF 更新$loadaddr 0x80000 $filesize
=> fatload USB ${usbdev}${loadaddr}u-boot.img
=> SF 更新$loadaddr 0x280000 $filesize
=>复位
在成功将 U-boot 编程到 QSPI NOR 闪存后、我们会复位电路板。 应从 QSPI 启动它、但再次回退到 UART 模式。
为实现权变措施、我们只缩短了一个电阻器一次、然后在进一步的下电上电过程中开始从 QSPI 移植。

但此权变措施仅适用于少数电路板和某些电路板、该权变措施未执行。 请同时提供您的意见。