This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:将自定义 LDC 算法与 TI LDC 硬件加速器配合使用

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560992/tda4vh-q1-using-custom-ldc-algorithm-with-ti-ldc-hardware-accelerator

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

您好 TI 专家、

我们正在处理 TDA4VH-Q1 并使用 SDK RTOS 版本 :11.00.00.06

目前、我们正在使用 TI SDK 中提供的标准 LDC 节点、该节点在内部使用 TI LDC 硬件加速器。

我们的要求是实现自定义的 LDC 算法。 我们想知道:
是否可以将 TI 提供的 LDC 算法替换为我们自己的自定义 LDC 代码、同时仍在 VPAC3 中使用相同的 LDC 硬件加速器?


您能否确认将自定义 LDC 算法与 VPAC3 LDC 进行集成所支持的方法。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    否、无法更改硬件.. 但是、LDC 硬件完全基于 提供的 LUT 工作 、因此从某种程度上讲、它非常通用、您能帮我们定制 LDC 算法是什么?

    此致、

    Brijesh