This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:horzAccInit、vertAccInit 在 MSC 配置中的重要性

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561017/tda4vl-q1-significance-of-horzaccinit-vertaccinit-in-msc-configuration

器件型号:TDA4VL-Q1


工具/软件:

您好、  

我们希望    使用 MSC 将 Y 通道上的 1936x1552 图像缩小到 640x480。  

我想知道 horzAccInit & vertAccInit 的相关性  。  

在 examples(“\pdk_jacinto_10_00_00_27\packages\ti\drv\vhwa\examples\include\vhwa_msc_test_cfg.h")“)中 、这些值始终设置为 0、0。   请让我知道这些值是否稍后在内部计算。  

在驱动程序中、只有在 filtermode =1 时才会进行检查。  

这是否意味着如果 filtermode=0、 我们可以使用 0、0 作为默认值、并且无需计算 horzAccInit & vertAccInit  。  ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    对于这个向下缩放、您可以只使用 0x0 作为累加器初始值。

    驱动程序不会自动计算这些参数。 通常、当您裁剪图像并希望使用累加器的不同初始化值开始缩放操作时、需要使用它们。 可参考 OpenVX 节点的参考示例。  

    此致、

    Brijesh