This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:主机 USB 2.0(全速)合规性测试命令(__LW_AT__DRA821)

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555267/dra821u-q1-host-usb-2-0-full-speed-compliance-tests-commands-dra821

器件型号:DRA821U-Q1


工具/软件:

我想了解主机在配备 DRA821-Q1 的电路板上的 USB 2.0(全速)合规性测试命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、HYUKJUN,

    我已将此查询重定向至相应的专家。 提前感谢您的耐心。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HYUKJUN,

    我没有执行 FS 模式合规性测试、因为它们的速度比 HS 测试模式更低;但我建议先将 SoC 置于 FS 模式、然后通过与 HS 相同的字段启用测试图形。 您还可以使用 USB-IF 工具并选择在 DP/DM 数据引脚处输出测试数据包。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    首先、只是为了确认、是否没有发送主机 FS 模式测试数据包的命令?

    此外、我想了解有关您建议的方法的更多具体信息。

    如何将 SoC 切换到 FS 模式?

    切换到 FS 模式后、以下命令是否正确进入?

    devmem2 0x06010480 w 0x000000A0
    devmem2 0x06010080 w 0x00000004
    devmem2 0x06010484、带有 0x40000000

    我想执行主机端合规性测试。

    是否有办法使用 USB-IF 工具在 DP/DM 数据引脚上输出测试数据包?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyukjun,

    是的、对于主机端合规性测试、这些是用于输出合规性测试数据包的命令。

    可以将 06020000h[13]设置为 1 以启用 FS 模式。