This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:Windows 上的 SoC 初始化二进制 gmake 错误

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561247/am62a7-soc-initialization-binary-gmake-error-on-windows

器件型号:AM62A7


工具/软件:

您好!

我正在尝试按照 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62AX/10_01_00_33/exports/docs/api_guide_am62ax/EVM_SETUP_PAGE.html#EVM_CABLES 中的指南刷写 SOC 初始化二进制文件 C:/ti/ccs1281/ccs/utils/bin、我已将其添加到“Path"变量“变量中。 但是、当我gmake -sj4 all在 Windows 上运行时、会出现以下错误:

注意:我已经为 Linux 配置了 SD 卡、我不确定这是否会影响任何内容。

非常感谢!



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilberth:

    我可以看到您的系统上没有安装 CCS v12.8.1。 请安装相同的并重试。

    在 C:/ti 中安装 CCS 后、编译过程将成功完成。

    此致、

    Tushar