Other Parts Discussed in Thread: AM67
主题:DRA821 中讨论的其他器件、
工具/软件:
香榭丽舍大街
通过在 AM67x EVM 上使用 AM67x 预构建映像中的 K3conf、A53x 时钟仅运行 1.25Ghz。
如何将 A53 时钟从 1.25Ghz 更改为 1.4GHz?
当 SOC 内核温度达到高(设置)温度时、在 Linux 中使用什么设置(温度线程保持)来降低时钟速率、以实现热保护并降低功耗?
通过查看 Linux SDK 文档、不要看到与 AM62x 等电源管理类似的主题、如下行所示以供参考。
AM67x 中只有电源管理和散热相关章节是 VTM、但 DFS 一章为空白或无法连接。
团队能否为我们提供有关如何执行 ARM A53 时钟设置和电源管理策略的相关文档和设置?
Br、Rich